Brasil | português

Marcação CE

Onde encontro o guia atual para utilização da Diretriz de máquinas e a quem a mesma se destina concretamente?

Desde dezembro de 2009, deve ser utilizada a nova Diretriz de máquinas 2006/42/CE. Durante o esclarecimento da Diretriz de máquinas revisada no Conselho e no Parlamento Europeu, a comissão se declarou disposta a elaborar o guia para utilização desta diretriz.

O guia se destina a todos os atingidos pela utilização da Diretriz de máquinas, como, por exemplo, fabricantes, comerciantes e importadores de máquinas. Ele serve de ajuda na explanação e utilização da Diretriz de máquinas padronizada na Europa e esclarece os conceitos e as exigências da diretriz. Além disso, o guia contém informações sobre outras prescrições legais da UE, ligadas à Diretriz de máquinas 2006/42/CE.

Desde 2011 está disponível a versão alemã do “Guia para aplicação da Diretriz de máquinas 2006/42/CE - 2ª edição, 2010”.

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/guide-appl-2006-42-ec-2nd-201006_de.pdf

Onde posso encontrar os guias para as diferentes diretrizes?

http://ec.europa.eu/geninfo/query/search_de.html