Brasil | português

Conhecimentos sobre normas

Uma porta de proteção de canal duplo com uma parada de emergência da canal duplo pode ser ligado em série ao PNOZ e1p?

Isso deve ser respondido pela análise de riscos realizada.
Basicamente, uma ligação em série de botões de parada de emergência e de portas de proteção são questionáveis,
por que uma porta de proteção se trata de um dispositivo de proteção primário para as pessoas.

Além disso, a função de parada de emergência deve estar disponível a qualquer momento e em perfeito funcionamento e deve ter prioridade sobre todas as demais funções e etapas de trabalho em todos os modos operacionais da máquina.
Além disso, com este tipo de arquitetura, não podem ser detectadas
e cobertas falhas isoladas, ocasionado perda de segurança.