A norma EN ISO 12100:2010 “Segurança de máquinas – Princípios básicos de estruturação – Avaliação de risco e minimização de risco” está listada deste 08/04/2011 no Diário Oficial da União Europeia. Assim, desde esta data existe o “efeito de presunção” desta norma.
EN ISO 12100:2010 – Norma central para segurança de máquinas
A norma EN ISO 12100:2010 surgiu a partir da junção da EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2 e EN ISO 14121-1 e representa atualmente a norma central para segurança de máquinas. Porém, até 30/11/2013 continua valendo o efeito de presunção para as normas reunidas (EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN ISO 14121-1).
Não ocorreram modificações técnicas
Na publicação ISO/TC 199 N 833 foi feita referência ao fato de que não ocorreram modificações técnicas com a junção das três normas. As modificações técnicas limitam-se exclusivamente a conteúdos relacionados com a Diretriz de máquinas revisada 2006/42/CE. Portanto, as documentações existentes (por ex., avaliações de risco, normas tipo C), não precisam ser atualizadas no que se refere à nova norma.
Eliminação de redundâncias e facilitação da aplicação
Pela junção, formando apenas uma norma, foram eliminadas redundâncias, visando facilitar consideravelmente a aplicação da norma. Uma tabela de atribuição na publicação ISO/TC 199 N 833 mostra quais itens das normas “antigas” se encontram em quais itens da EN ISO 12100:2010.