Brasil | português

Equipamentos de segurança técnica

Quando está prescrita a utilização de meios de fixação integrados?

A Diretriz de máquinas (MRL) 2006/42/CE exige que os meios de fixação, após retirada de um dispositivo de proteção separador fixo, permaneçam ligados com o dispositivo de proteção propriamente dito ou com a máquina.

Todavia, devem ser observados aqui os “Princípios Gerais” conforme Apêndice I da MRL. Estes afirmam que as obrigações vinculadas às exigências básicas de segurança e de proteção à saúde valerão somente se o respectivo perigo ocorrer depois das condições previstas ou sob condições incomuns imprevisíveis. Sendo assim, em locais em que não ocorrem os respectivos perigos, podem ser utilizados meios de fixação “normais”. Esta consideração deve estar claramente definida a partir da avaliação de riscos.

Meios de fixação integrados não podem ser substituídos por notas no manual de operação ou por identificação no dispositivo de proteção.

As exigências dos meios de fixação integrados são concretizadas na DIN EN 953:2009 (item 7.2).