Brasil | português

Equipamentos de segurança técnica

Para simplificar uma ligação (estruturada conforme cat. 4) é possível ligar em série o maior número possível de botões de parada de emergência?

Na arquitetura da categoria 4, é permitida uma ligação em série de botões de parada de emergência
, visto que a parada de emergência é apenas um dispositivo de proteção secundário.

Parte-se do princípio de que a parada de emergência seja ativada somente em situações de perigo – e, apenas por um botão de parada de emergência.
Durante a avaliação de riscos de acordo com a Regulamentação de Segurança Industrial, a empresa operadora deve definir em quais intervalos e em qual forma as funções de segurança devem ser inspecionadas.

Onde se situa o limite?
O limite se encontra no nível de desempenho. Pois a ligação em série de vários componentes de segurança piora o resultado global. Se, pela ligação em série dos botões de parada de emergência, você atingir o PL exigido, a quantidade não representará empecilho.

Cada chave é considerada como SRP/CS no sentido da norma EN ISO 13849?
Na consideração da segurança, todos os interruptores de parada de emergência podem ser ligados em série, isto é, você precisa aplicar somente uma SRP/CS.
Entretanto, como descrito acima, o PL pode piorar pela ligação em série e, assim, pode ser possível aplicar vários SRP/CS.