No sentido da Diretriz de Máquinas 2006/42/CE, fala-se em uma totalidade de máquinas quando máquinas individuais operam em conjunto ou quando estão dispostas de modo que devam ser consideradas uma unidade fechada.
Isto significa que os componentes da instalação
- estão dispostos de modo que devam ser considerados como uma unidade (principalmente ligados entre si no mesmo espaço)
- operam como um todo, ou seja, a operação conjunta está direcionada a uma meta conjunta (por exemplo, fabricação de uma bobina de papel)
- são ativados como um todo (comando conjunto ou comando vinculado)
- funcionam como um todo e formam uma unidade de segurança técnica.
Nenhuma totalidade de máquinas no sentido da Diretriz de Máquinas pode existir, se, no complexo completo, estiverem interligadas máquinas individuais ou instalações parciais aptas ao funcionamento isolado do ponto de vista funcional e da técnica de comando, ou seja, não formam uma unidade, por exemplo, do ponto de vista da técnica de segurança. Esse é o caso, por exemplo, quando não ocorrem perigos nos pontos de interface causados pela vinculação ou se esses riscos são apenas baixos.
1. Correlação com a técnica de produção?
Sim | Continuar com 2. |
Não | Declaração de conformidade CE e marcação CE das máquinas individuais |
2. Correlação com a técnica de segurança?
Sim | Totalidade de máquinas no âmbito da Diretriz de Máquinas, declaração de conformidade CE e marcação CE para a totalidade de máquinas |
Não | Declaração de conformidade CE e marcação CE das máquinas individuais |