Brasil | português

Marcação CE

Após um retrofit (modernização), uma máquina antiga (ano de fabricação 1980) deve ser certificada de acordo com a diretriz de máquinas CE?

Para garantir a segurança das máquinas, deverá ser avaliado primeiro se, no caso do retrofit, trata-se de uma modificação importante das máquinas. No caso normal, a máquina é otimizada e modernizada em relação à sua produtividade, disponibilidade e segurança. Nesse caso, não se pode falar em uma modificação importante das máquinas. Portanto, não é obrigatório uma marcação CE para a máquina.

Em um aumento de desempenho, está garantida a segurança da máquina?
Apesar da afirmação de que um retrofit não é uma modificação importante das máquinas, isso não pode ser generalizado. Por exemplo, se a produtividade for aumentada, quase sempre ocorrerá um (considerável) aumento do desempenho da máquina. Nesse caso, deve ser avaliado se a segurança de máquinas está assegurada pelas medidas de proteção existentes em um aumento de desempenho. Se esse não for o caso, pode tratar-se de uma modificação importante das máquinas.

Exigências mínimas à segurança das máquinas
Mesmo se o retrofit não tiver como consequência uma modificação importante de uma máquina antiga, deverá ser cumprida uma medida mínima das exigências da segurança de máquinas de acordo com as técnicas mais atuais. Esta situação resulta das exigências da Regulamentação de Segurança Industrial (BetrSichV), Apêndice 1, obrigatória para a empresa operadora da máquina. Pense nisso durante a realização de um retrofit.