Brasil | português

Ostfildern, 26 de fev de 2019

Uso seguro também na vertical.

Os scanners de segurança a laser PSENscan da Pilz agora também são adequados para a segurança de áreas em aplicações verticais, por exemplo, para a proteção do acesso. Além disso, a partir de agora as aplicações podem ser construídas de forma ainda mais flexível com o PSENscan, o que minimiza os tempos de parada e aumenta a economia.

Graças às entradas Muting integradas, agora é possível monitorar as aplicações nas quais o material é colocado e retirado simultaneamente. O material é identificado pelo scanner de segurança a laser e consegue atravessar o campo de proteção sem reduzir a velocidade da esteira transportadora. Assim, evitamos os tempos de parada e aumentamos a produtividade.

Com as variantes Light, Master e Slave do PSENscan, é possível definir até 70 configurações comutáveis e até três zonas separadas para o monitoramento simultâneo. Podemos ligar em série até quatro scanners de segurança a laser, diminuindo as despesas com cabeamento e instalação. A configuração dos campos de advertência e de proteção é realizada livremente. Graças à sua carcaça compacta, é possível integrar o PSENscan a diversas aplicações.

A Pilz expõe no pavilhão 9, estande D 17. Mais informações aqui

O scanner de segurança a laser PSENscan da Pilz agora oferece também o monitoramento flexível de superfícies verticais.
O scanner de segurança a laser PSENscan da Pilz agora oferece também o monitoramento flexível de superfícies verticais.

O scanner de segurança a laser PSENscan da Pilz agora oferece também o monitoramento flexível de superfícies verticais.
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
Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br