Brasil | português

Ostfildern, 14 de fev de 2019

Tecnologia IO-Link para PSSuniversal 2: o link para uma produção conectada

Para a comunicação do sistema remoto de E/S PSSuniversal 2 com sensores e atuadores, a Pilz oferece o novo módulo principal IO-Link PSS u2 ES 4 IOL. A tecnologia IO-Link é padronizada mundialmente conforme a IEC 61131-9. Ela possibilita uma parametrização automática e um diagnóstico ampliado dos equipamentos no estilo da Indústria 4.0.

É possível integrar o módulo principal IO-Link PSS u2 ES 4 IOL nas redes Profinet e Ethernet/IP com os módulos principais correspondentes. A conexão de dispositivos IO-Link como sensores ou atuadores no sistema remoto de E/S PSSuniversal 2 é realizada por quatro portas IO-Link do módulo principal. Um módulo transmite até 128 bytes de dados do processo por uma comunicação ponto a ponto. Os dados do processo e do aparelho relacionados aos dispositivos ficam disponíveis de forma centralizada no módulo principal. Graças ao diagnóstico detalhado dos aparelhos e do cabeamento, a interface de dados IO-Link facilita todas as tarefas de manutenção.

Parametrização eficiente
A configuração do módulo principal é facilmente realizada pelo software PASconfig da Pilz. Os usuários podem armazenar as configurações dos aparelhos de forma centralizada no módulo principal PSS u2 ES 4 IOL: se um sensor for trocado, seus dados serão simplesmente transmitidos para o novo sensor e não precisarão ser parametrizados novamente. Com a parametrização automatizada, os operadores economizam tempo. Além disso, a possibilidade de erros é reduzida e a disponibilidade das instalações se amplia. Ademais, o módulo IO-Link pode ser substituído durante a operação, reduzindo também os tempos de parada.

Diagnóstico inteligente
Uma indicação por LED no módulo principal indica o modo IO-Link, o status da operação e os erros no módulo. O diagnóstico ampliado pela comunicação com os dispositivos IO-Link possibilita também a identificação de rupturas nos cabos. O módulo principal IO-Link PSS u2 ES 4 IOL disponibiliza as informações dos aparelhos inteligentes para o pós-processamento de uma produção conectada e, futuramente, será compatível com soluções para a manutenção preventiva.

Sistema remoto de E/S para a segurança e a automação
O sistema remoto de E/S PSSuniversal 2 oferece flexibilidade, abertura e granularidade e é uma solução econômica para a ampliação da periferia. Além disso, os módulos de E/S podem ser utilizados de modo universal e idêntico para os diferentes protocolos de segurança. Graças à construção do sistema em três partes, o sistema PSS u2 oferece uma grande facilidade de instalação e de utilização dos serviços. O manuseio otimizado reduz a ocorrência de erros e auxilia os usuários a economizar tempo.

A Pilz expõe no pavilhão 9, estande D 17. Mais informações aqui

Com o novo módulo principal IO-Link PSS u2 ES 4 IOL, o sistema remoto de E/S PSSuniversal 2 agora pode se comunicar com sensores e atuadores pela interface IO padronizada mundialmente.
Com o novo módulo principal IO-Link PSS u2 ES 4 IOL, o sistema remoto de E/S PSSuniversal 2 agora pode se comunicar com sensores e atuadores pela interface IO padronizada mundialmente.

Com o novo módulo principal IO-Link PSS u2 ES 4 IOL, o sistema remoto de E/S PSSuniversal 2 agora pode se comunicar com sensores e atuadores pela interface IO padronizada mundialmente.
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
Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br