Brasil | português

Ostfildern, 14 de fev de 2019

Autorização de acesso mais seleção do modo operacional agora modularmente: fusão da Safety e da Security

Agora, com o PITmode fusion, a Pilz oferece um sistema de seleção do modo operacional e de autorização de acesso de estrutura modular. O sistema modular surpreende por sua maior flexibilidade para a seleção funcional e segura do modo operacional, bem como para a regulagem da autorização de acesso a máquinas e instalações. Desse modo, o PITmode fusion possibilita uma gestão eficiente da seleção do modo operacional e da autorização de acesso, atendendo às demandas da proteção das pessoas (Safety) e dos dados sensíveis da máquina (Security).

O novo PITmode fusion da Pilz é formado pela unidade de leitura PITreader com tecnologia RFID e servidor da web integrado, bem como por uma unidade de avaliação segura Safe Evaluation Unit (SEU). Graças à sua estrutura modular, o PITmode fusion pode ser integrado individualmente no design dos consoles de operação existentes. Desse modo, é possível utilizar as teclas já disponíveis, proporcionando aos usuários um melhor comando. Os aparelhos PITmode são aplicados em máquinas e instalações nas quais é preciso comutar entre diversos processos de comando e modos operacionais.

Acesso apenas com autorização.
Os funcionários autorizados recebem, em uma chave de transponder RFID codificada, a permissão para o trabalho na máquina adequada à sua função. É possível definir até cinco modos operacionais, por exemplo, operação automática, intervenção manual sob condições restritas ou modo de serviço. A chave é inserida no console de operação, a SEU identifica o modo operacional prescrito e a PITreader comuta de forma segura e funcional. Desse modo, evitam-se acidentes, operações incorretas e manipulações. Os usuários se beneficiam da maior disponibilidade de suas máquinas.

“Security plus”
As chaves RFID são lidas e programadas na PITreader. Para aumentar a proteção contra manipulações, elas podem ser codificadas com as PITreader programadas especificamente para a empresa, atribuindo às chaves uma assinatura protegida por senha. Portanto, as chaves que não foram codificadas especificamente para a empresa não recebem acesso. Além disso, com as chaves RFID e a PITreader é possível realizar uma gestão de autorização baseada em grupos. Nesse caso, as diversas liberações não são conferidas individualmente a pessoas, mas atribuídas a grupos com os mesmos direitos de acesso. Para as empresas que atuam em vários locais, inclusive internacionalmente, isso simplifica a atribuição e a administração das autorizações de acesso. As despesas com o gerenciamento diminuem e você economiza tempo.

Abertura para outras tarefas
Além da autorização de acesso e da seleção do modo operacional, é possível realizar uma multiplicidade de funções com o PITmode fusion. Podemos fazer uma atribuição simples, que substitui o interruptor com chave no console de operação, ou uma autorização de acesso para as funções parciais da máquina. Além disso, é possível criar uma matriz de autorização complexa e hierárquica com diferentes grupos e direitos na área livre do usuário. Essas funções são reunidas na chave RFID substituindo as chaves mecânicas ou os cartões de acesso adicionais. Isso facilita o manuseio para os usuários.

Variantes aplicáveis de modo flexível
Além das variantes modulares, o PITmode está disponível em duas outras versões. Como um aparelho compacto "all-in-one", o PITmode tem teclas para a seleção do modo operacional e uma SEU, possibilitando uma instalação econômica quanto ao espaço. A unidade de leitura PITreader pode ser utilizada para a regulagem das autorizações de acesso e, de modo especialmente flexível, como aparelho autônomo ou em conexão com um comando da Pilz como o mini-controlador configurável PNOZmulti ou o sistema de automação PSS 4000. O PITmode e o PITmode fusion oferecem a seleção do modo operacional e a autorização de acesso funcionais e seguras até PL d.

A Pilz expõe no pavilhão 9, estande D 17. Mais informações aqui

O sistema de seleção do modo operacional e de autorização de acesso com estrutura modular PITmode fusion reúne as funções Safety e Security em um único sistema.
O sistema de seleção do modo operacional e de autorização de acesso com estrutura modular PITmode fusion reúne as funções Safety e Security em um único sistema.

O sistema de seleção do modo operacional e de autorização de acesso com estrutura modular PITmode fusion reúne as funções Safety e Security em um único sistema.
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
Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br