Brasil | português

Ostfildern, 5 de fev de 2019

Pilz na Feira de Hannover de 2019, pavilhão 9, estande D17 – automação no “clima da segurança”

Sob o lema "Nós automatizamos. Com segurança.” a Pilz apresenta soluções de automação inovadoras para todos os setores na Feira de Hannover, de 1º a 5 de abril de 2019. O foco da exposição da empresa pioneira em automação segura na feira está nas novidades nas áreas de controle e monitoramento, nos sistemas de sensores seguros, nos sistemas de E/S e serviços. Vai na mala: o menor atuador do mundo e um sistema de seleção do modo operacional e de autorização de acesso inovador devido à sua construção modular.

Outros assuntos centrais em Hannover são a Indústria 4.0 e a robótica de serviço: os visitantes podem vivenciar ao vivo a Smart Factory da Pilz, uma linha de produção de construção modular para a fabricação de produtos em lotes de tamanho 1. A Smart Factory da Pilz pode ser vista em uma versão ampliada com os módulos de robótica de serviço da Pilz e um sistema de transporte sem motorista (FTS) no estande da Pilz na feira.

Gerenciar modularmente a fusão da proteção das pessoas e dos dados sensíveis da máquina
A Pilz oferece a gestão eficiente do acesso e das autorizações, cobrindo ao mesmo tempo as tarefas de proteção de pessoas (Safety) e de proteção dos dados sensíveis da máquina (Security): com o inovador PITmode fusion, disponibilizamos, pela primeira vez, um sistema montado modularmente. O PITmode fusion é formado pela unidade de leitura PITreader com tecnologia RFID e servidor da web integrado, bem como por uma unidade de avaliação segura Safe Evaluation Unit (SEU). Graças à separação dos componentes, o PITmode fusion proporciona um design sem lacunas com a possibilidade de integrar os consoles de operação existentes. Assim, a variante modular da chave seletora de modo operacional abre novas possibilidades de aplicação. Além disso, a unidade de leitura PITreader pode ser usada de modo flexível: quem quiser regular apenas uma autorização de acesso pode fazer isso usando a PITreader como um aparelho autônomo. Ademais, é possível realizar uma gestão de autorizações baseada em grupos com as chaves RFID apropriadas e descritíveis. Para as empresas que atuam em vários locais, inclusive internacionalmente, isso simplifica a atribuição e a administração das autorizações de acesso. Assim, é possível reduzir significativamente os esforços com o gerenciamento.

Mais flexibilidade para a segunda dimensão…
A Pilz apresenta o monitoramento flexível e eficiente das superfícies com as variantes Light, Master e Slave para o scanner de segurança a laser PSENscan: os scanners de segurança a laser da Pilz agora também são adequados para a segurança de áreas em aplicações verticais, por exemplo, para a proteção do acesso. Além disso, a partir de agora as aplicações podem ser construídas de forma ainda mais flexível com o PSENscan, o que minimiza os tempos de parada e aumenta a economia. Os PSENscan podem ser ligados em série e permitem a instalação de até 70 configurações comutáveis, além do monitoramento simultâneo de até três zonas separadas.

…e uma nova dimensão para a segurança
Graças à tecnologia do transponder RFIDAs, as chaves de segurança codificadas PSENcode associam o mais alto nível de segurança contra manipulação no menor espaço possível. Agora, uma nova solução é oferecida para as aplicações em condições críticas de espaço nas quais a altura é um fator decisivo. Isso porque, com a altura de apenas 3 mm, o novo PSENcode low profile actuator agora é o menor atuador do mundo. Ele entra em novas dimensões mínimas, inclusive para aplicações em acrílico. Graças à essa diversidade, os usuários se beneficiam do alto grau de liberdade durante a fase de desenvolvimento da máquina.

Domine a Indústria 4.0 com abertura
Para garantir a troca de dados na produção conectada, são necessárias tecnologias de comunicação abertas que suportam o padrão mundial. Para isso, a Pilz oferece o novo módulo mestre IO-Link PSS u2 ES 4 IOL para o sistema remoto I/O PSSuniversal 2. A tecnologia IO aberta e padronizada mundialmente conforme a IEC 61131-9 é compatível com a produção conectada no estilo da Indústria 4.0. Os usuários podem armazenar centralmente no módulo mestre PSS u2 ES 4 IOL as configurações dos seus aparelhos para os sensores e os atuadores, bem como os dados dos seus processos e dos seus equipamentos. Desse modo, no caso de uma manutenção ou de troca, por exemplo, não é preciso parametrizar novamente. Além disso, todos os dados são registrados centralmente, o que permite a realização de um diagnóstico mais rápido e mais fácil.

Serviço completo para os EUA
Aqueles que vendem máquinas nos EUA devem atentar para que todos os requisitos sejam atendidos a fim de que, posteriormente, o processamento da autorização de operação para o local de utilização da máquina seja garantido de modo perfeito. Para esse fim, a Pilz ampliou seu portfólio mundial de avaliação de conformidade internacional para o mercado estadunidense. Dessa forma, a Pilz auxilia fabricantes e exportadores (independentemente do seu país de origem) a atenderem a todas as prescrições de conformidade dos EUA até a aceitação pelos órgãos estadunidenses locais. Na Feira de Hannover de 2019, os especialistas em automação segura apresentam pela primeira vez o novo serviço “IC USA”.

Filial da Pilz na Escandinávia
Desde 1997, a Pilz é representada na Escandinávia pela sua filial na cidade sueca de Kungsbacka. No país parceiro da Feira de Hannover deste ano, a Pilz atende principalmente os clientes dos setores automotivo e de robótica, da indústria de madeira e de papel e também empresas de metais e de mineração. Patrik Frivold, Gerente local da Pilz na Suécia: “Assuntos como a Indústria 4.0 e a Smart Factory têm ganhado importância na indústria de automação sueca. Além disso, o interesse no tema da robótica de serviço também tem crescido e essa tecnologia está encontrando seu caminho nas produções suecas.”

A Pilz expõe no pavilhão 9, estande D 17.

Mais informações

Sob o lema
Sob o lema

Sob o lema "Nós automatizamos. Com segurança.”, a Pilz apresenta soluções de automação inovadoras para todos os setores na Feira de Hannover de 2019.
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
Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br