Brasil | português

Ostfildern, 26 de nov de 2018

Novo minicomando seguro e ajustável PNOZmulti da Pilz com simulação de utilização – agora você também pode simular a configuração offline.

A partir da versão 10.9 da ferramenta de software PNOZmulti Configurator, os projetos PNOZmulti dos minicomandos seguros e ajustáveis também podem ser simulados offline sem utilização de hardware. Com isso, a Pilz disponibiliza um recurso auxiliar confortável para detectar, analisar e corrigir falhas com antecedência.

A partir da versão do software 10.9 do PNOZmulti Configurator, é possível testar com a função “Simulação” o programa de usuário configurado para o monitoramento seguro de máquinas e instalações mesmo antes da colocação em funcionamento. A função “Simulação” abre um potencial de economia significativo durante o planejamento.

Previsibilidade segura desde o começo
Com a simulação, os usuários garantem, antes da utilização real, que seu comando de segurança está “configurado sem falhas” e que o funcionamento correto da lógica de programação está confirmado. Assim, apesar do aumento dos tamanhos de máquina e do crescente grau de automação das máquinas, a simulação de utilização da Pilz ajuda a manusear os programas de usuário de forma previsível.
Isso é vantajoso, sobretudo, em máquinas com dispositivos de proteção complexos e interação estreita entre pessoas e máquinas, nas quais os mecanismos de segurança instalados de forma abrangente e complicada devem proteger o operador.

Menos risco para pessoas e máquinas
Elementos lógicos simples, contadores, modos de operação como, por exemplo, ciclo contínuo, são calculados automaticamente no primeiro passo. Além disso, uma simulação de toda a aplicação também é possível se os elementos que não são simulados forem alterados para o estado necessário forçando as saídas (determinação fixa do estado do sinal). Assim, poupam-se esforços com a necessidade de definir todas as entradas. A simulação, portanto, reduz os custos de instalação e auxilia na redução de riscos para pessoas e máquinas.
Com o PNOZmulti Configurator da Pilz, os usuários podem facilmente planejar, configurar, documentar ou colocar em funcionamento. As possibilidades facilitadas de diagnóstico e visualização reduzem os tempos de parada de máquinas e instalações.

Outras informações sobre o software de usuário podem ser encontradas aqui.

Está disponível uma simulação de aplicação para o minicomando PNOZmulti seguro e ajustável da Pilz a partir da versão 10.9.novo. Os utilizadores podem testar o programa de usuário antes da colocação em funcionamento e, assim, economizar tempo e custos do planejamento.
Está disponível uma simulação de aplicação para o minicomando PNOZmulti seguro e ajustável da Pilz a partir da versão 10.9.novo. Os utilizadores podem testar o programa de usuário antes da colocação em funcionamento e, assim, economizar tempo e custos do planejamento.

Está disponível uma simulação de aplicação para o minicomando PNOZmulti seguro e ajustável da Pilz a partir da versão 10.9.novo. Os utilizadores podem testar o programa de usuário antes da colocação em funcionamento e, assim, economizar tempo e custos do planejamento.
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
Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br