Brasil | português

Ostfildern, 2 de out de 2018

O novo armazenador de energia PMCenergy SD usa a energia da frenagem: quem freia, economiza.

A Pilz está ampliando a sua oferta de tecnologia de acionamento com eficiência econômica: os novos acumuladores de energia PMCenergy SD economizam até 60% de energia em conjunto com os servoamplificadores PMCprotego D e PMCtendo DD5. Para isso, a energia resultante de uma frenagem é absorvida, armazenada temporariamente e reutilizada, sem repercutir na rede elétrica.

Outras vantagens além da economia de energia: o baixo desenvolvimento de calor (a energia de frenagem não é mais emitida como calor) garante uma maior vida útil do aparelho, e a necessidade de um equipamento de refrigeração menor permite que o PMCenergy SD economize gastos adicionais e espaço no armário de distribuição.

O armazenador de energia PMCenergy SD inspeciona de modo autônomo o nível da tensão operacional no circuito intermediário do servoamplificador. A energia que ultrapassa a tensão do circuito intermediário é absorvida pelo PMCenergy SD em condensadores. Se a energia ficar abaixo do mínimo, o PMCenergy SD fornecerá a energia durante os procedimentos de aceleração, economizando-a novamente.

Os circuitos intermediários podem ser facilmente conectados uns aos outros, de modo que um armazenador de energia é suficiente para um grupo de eixos. Desse modo, os usuários de máquinas e de instalações grandes com muitos eixos também desfrutam de uma solução econômica para lidar com a energia.

Armazenar sem retroatividade
O armazenador de energia absorve a energia de frenagem, portanto, ela não é recapturada pela rede elétrica. Como o armazenador de energia não tem um contato direto com o lado da entrada da rede elétrica, não há repercussão para a rede e a retroatividade da rede do servoamplificador também é minimizada.

Com diversos módulos com potências de 1.600 Ws e 3.200 Ws, o volume de armazenagem pode ser ampliado com facilidade e conforme a demanda. Os armazenadores de energia PMCenergy SD podem ser operados com diferentes servoamplificadores PMCprotego D e PMCtendo DD5.

Mais informações sobre a tecnologia de acionamento da Pilz aqui.

Os novos armazenadores de energia PMCenergy SD economizam energia em conjunto com os servoamplificadores PMCprotego D e PMCtendo DD5. A energia de frenagem existente é absorvida, armazenada temporariamente e disponibilizada de novo – sem repercutir na rede.
Os novos armazenadores de energia PMCenergy SD economizam energia em conjunto com os servoamplificadores PMCprotego D e PMCtendo DD5. A energia de frenagem existente é absorvida, armazenada temporariamente e disponibilizada de novo – sem repercutir na rede.

Os novos armazenadores de energia PMCenergy SD economizam energia em conjunto com os servoamplificadores PMCprotego D e PMCtendo DD5. A energia de frenagem existente é absorvida, armazenada temporariamente e disponibilizada de novo – sem repercutir na rede.