Brasil | português

Ostfildern, 1 de ago de 2018

Pronta para a era digital das ferrovias – Innotrans 2018: a Pilz exibe as suas soluções abrangentes para os trilhos da Indústria 4.0

Na Innotrans 2018, realizada de 18 a 21 de setembro de 2018, a empresa de automação Pilz expõe a sua ampla oferta de soluções para a digitalização de trens e de trilhos. Passando pelas soluções de comando com o sistema de automação PSS 4000-R e indo muito além, a Pilz oferece soluções completas até os armários de distribuição prontos e cabeados. Em 21 de setembro, no fórum de diálogos da InnoTrans Convention, a Pilz dará a palestra “Caminhos inovadores 4.0 – oficina do futuro VDB” sobre o tema “Indústria 4.0 – ferrovias 4.0: oportunidades para as pequenas e médias empresas”.

As soluções da Pilz podem ser utilizadas em aplicações até o mais alto grau de integridade de segurança SIL 4, cumprem as exigências normativas conforme o CENELEC e são compatíveis com o protocolo aberto RaSTA.

Tecnologia de automação industrial no nível do trilho
Para modernizar e reformar a infraestrutura ferroviária, a Pilz utiliza uma tecnologia de automação aberta e comprovada na indústria. Usando modelos, a Pilz mostra na feira Innotrans como as passagens de nível ou os controles dos desvios podem ser automatizados com o sistema de automação PSS 4000-R. Para isso, o PSS 4000-R monitora o acionamento e as posições finais das cancelas, além do espaço livre entre as cancelas na passagem de nível, ou monitora das posições finais, das travas e dos sinais nos desvios.

Por um lado, o sistema é formado por comandos de aplicação universal já comprovados em aplicações ferroviárias e robustos em relação a interferências eletromagnéticas, temperaturas extremas e esforços mecânicos. Por outro lado, as ferramentas de software auxiliam durante o planejamento e a operação: Em Berlim, a Pilz apresenta a plataforma de software PAS4000 para a criação, configuração e parametrização, além da solução de visualização baseada na web PASvisu para a operação das instalações, o monitoramento, a análise e a manutenção realizadas rapidamente – e a distância. Com elas, os usuários aceleram os seus projetos desde a engenharia, passando pelo período de runtime até a manutenção. Vantagens: Rápido reconhecimento e localização das interferências e dos erros.

Conectado e, ainda assim, protegido
No caminho para os trilhos 4.0, os assuntos sobre conexão e segurança desempenham um grande papel. Na Innotrans, pode-se ver uma solução de monitoramento composta pelo sistema de automação PSS 4000-R, pelo software de visualização PASvisu e pelo Gateway IIoT Revolution Pi. O Gateway IIoT envia para a nuvem do operador os dados do comando, como vibrações, temperatura, uso de energia elétrica e tempo. Assim, o operador pode acessá-las no mundo inteiro e consegue determinar, com base nesses dados, quando a próxima manutenção deve ser realizada, por exemplo.

A proteção necessária contra manipulações e acessos não autorizados aos comandos da Pilz é oferecida pelo SecurityBridge da Pilz. Ao contrário dos firewalls genéricos, o SecurityBridge não precisa ser exaustivamente configurado e pode ser colocado em operação com facilidade segundo o princípio Plug and play.

Sensores com diversas possibilidades
O acesso seguro e regulamentado aos locais e às áreas de risco e a proteção da entrada requerem sistemas de sensores seguros. Com o auxílio de um modelo de porta de proteção, a Pilz expõe diversas tecnologias de sensores na Innotrans: entre elas estão chaves de segurança e sistemas completos de portas de proteção para o monitoramento de posições e dispositivos de proteção separadores. Os sensores ópticos e táteis – como barreiras de luz, sistemas de câmeras ou esteiras comutadoras dinâmicas – são apropriados para monitorar superfícies ou salas, proporcionando múltiplas áreas de aplicação não apenas na oficina, mas também dentro ou ao lado dos transportes ferroviários.

“A Pilz é a parceira para os componentes e os sistemas industriais padronizados e seguros da tecnologia ferroviária. Os hardware modulares e a programação simples tornam as nossas soluções altamente flexíveis. Por isso, os clientes ferroviários do mundo inteiro utilizam os nossos componentes e os nossos sistemas em inúmeras aplicações. Oferecemos soluções específicas para os clientes da indústria ferroviária em mais de 50 países”, explica Susanne Kunschert, sócia-diretora da Pilz.

Você encontra a Pilz na Innotrans 2018 no pavilhão 6.2, estande 214.
Saiba mais sobre a participação na feira em: https://www.pilz.com/de-DE/innotrans
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
Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br