Brasil | português

Ostfildern, 31 de out de 2018

Sistemas de treinamento modulares Pilz Education Systems PES – automatizar com segurança: aprenda como se faz

Com os Pilz Education Systems (PES), a Pilz traz ao mercado um sistema de treinamento modular. Assim, os dispositivos para a formação e o aperfeiçoamento podem melhorar a representação prática na área da técnica de automação segura.

No total, é possível escolher entre nove painéis de controle diferentes que podem ser combinados entre si para o sistema de sensores, o comando, a operação e a manutenção, assim como uma plataforma que simula uma instalação real. Graças à utilização de componentes industriais “de verdade”, pode-se simular de forma realista as funções de segurança e de automação de uma máquina ou de uma instalação.

Aprender na prática e entender
Os módulos dos sistemas de treinamento estão prontos para utilização sem despesas de instalação adicionais e são combináveis de diferentes formas. Os documentos anexos são preparados para que os exercícios possam ser realizados de modo autônomo e sem orientação. Com a oferta de dispositivos para a formação e o aperfeiçoamento, a Pilz atua com empresas industriais ou escolas de nível técnico e superior oferecendo, por exemplo, as disciplinas de eletrotécnica ou de automatização.

Seleção individual do nível de dificuldade
Com os Pilz Education Systems, os(as) estudantes conseguem aprender na prática os fundamentos da automação segura. Com o auxílio dos exemplos de cabeamento, eles(as) podem implementar seus próprios projetos e executar tarefas com os exercícios de exemplo fornecidos. O grau de dificuldade pode variar: para um início fácil nos sistemas de treinamento, por exemplo, o(a) instrutor(a) pode configurar os módulos com as funções básicas do sistema de sensores e os comutadores. Desse modo, ele(a) consegue explicar visualmente os fundamentos da segurança das máquinas sem precisar ter conhecimentos de programação.

Em outra aula, os módulos podem então ser utilizados com comandos mais complexos (por exemplo, um painel de controle sobre lógica, no qual é possível ensinar como criar comutações de segurança mais complexas com configuração livre ou fixa). O painel de controle do “sistema de atuadores da esteira transportadora” oferece a maior prática possível, pois, com ele, é possível representar uma máquina completa com as suas funções de segurança e de automação. Objetivo: os(as) estudantes devem colocar o sistema em funcionamento com a ajuda de diferentes linguagens de programação, movimentando a peça de trabalho na esteira transportadora e acionando as funções de segurança correspondentes quando necessário.

Aprender na prática e entender melhor: com os Pilz Education Systems, a Pilz oferece um sistema de treinamento modular para a área de tecnologia de automação segura.
Aprender na prática e entender melhor: com os Pilz Education Systems, a Pilz oferece um sistema de treinamento modular para a área de tecnologia de automação segura.

Aprender na prática e entender melhor: com os Pilz Education Systems, a Pilz oferece um sistema de treinamento modular para a área de tecnologia de automação segura.
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
Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br