Brasil | português

Ostfildern, 15 de mai de 2018

A Pilz está ampliando sua família de produtos no setor do Controle de Movimento com um novo terminal de operação PMI 6 primo com função de controle, movimento e CNC – os acionamentos "primo" controlam e visualizam.

Uma novidade no pacote de soluções Pilz Motion Control (PMC) são os terminais de operação PMI 6 primo com funcionalidade CLP, Motion e CNC. Eles assumem não apenas a automação dentro de uma instalação, incluindo o gerenciamento de movimento, como também a visualização e/ou o planejamento. Isso permite aos usuários uma utilização mais flexível, caso seja necessário.

Devido ao alto desempenho, os novos terminais de operação PMI 6 primo garantem uma qualidade de fabricação melhorada e números de ciclos maiores. Graças ao equipamento de processador e memória de alto desempenho consegue-se uma plataforma potente para as suas tarefas de automação: O grande espaço de memória livre também permite a realização de aplicações mais complexas.

Mais modular...
Com o PMI 6 primo é possível controlar tanto a máquina completa quanto também apenas uma área parcial mais complexa, que é integrada sob um PLC de nível superior. Ao mesmo tempo, é possível interligar com flexibilidade até 40 eixos na forma de um eixo auxiliar eletrônico. Isso garante uma comutação contínua dos fatores da transmissão e uma substituição dos discos de cames dentro de um movimento ou de um ciclo. Dessa maneira, não apenas é possível eliminar o desgaste, mas também configurar e reajustar a máquina de modo mais rápido – on the fly.

… e mais flexível
Além de tarefas de automação e movimento, o PMI 6 primo também realiza tarefas CNC: Além das funções "Serra suspensa", "Cortador transversal" ou "Funções de discos de cames", o terminal de operação oferece várias outras funções que podem ser facilmente aplicadas com o sistema de comando. Além disso, também estão disponíveis funções da máquina, como "Embalagem tubular". Isso amplia os campos de aplicação: Além da automação clássica da máquina, o PMI 6 primo também garante mais qualidade de fabricação nos setores da embalagem e da robótica, assim como em aplicações Pick & Place.

Comando de acionamento que mantém tudo sob controle
A visualização de projetos de acionamento é realizada através dos touchscreens do PMI 6 primo. É possível escolher entre 7, 12 ou 15 polegadas. Todas as versões estão equipadas com uma visualização fácil de utilizar, sendo compatíveis com qualquer software HMI comum. Assim, o planejamento é sempre eficiente para o usuário.

O assistente oferece apoio em todos os projetos
O PMI Assistant está disponível para auxiliar os usuários na instalação de pacotes de software. Com ele é possível colocar o planejamento em prática de forma simples, através de pacotes de HMI adequados e pré-configurados. O PMI 6 primo está equipado com um Soft SPS conforme o padrão IEC 61131, versão 3.5. Dessa maneira, todas as vantagens de um planejamento orientado em objetos podem ser aproveitadas. Os usuários se beneficiam ainda de uma rápida colocação em funcionamento. Funções padrão como, por exemplo, "Serra suspensa", já estão armazenadas como bloco funcional.

O setor de Controle de Movimento da Pilz (PMC) foi ampliado com o terminal de operação PMI 6 primo com funcionalidade PLC, Motion e CNC.
O setor de Controle de Movimento da Pilz (PMC) foi ampliado com o terminal de operação PMI 6 primo com funcionalidade PLC, Motion e CNC.

O setor de Controle de Movimento da Pilz (PMC) foi ampliado com o terminal de operação PMI 6 primo com funcionalidade PLC, Motion e CNC.
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
Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br