Brasil | português

Ostfildern, 20 de abr de 2018

O SecurityBridge da Pilz protege controladores contra manipulações e o acesso não autorizado – do lado seguro com o SecurityBridge

Quando pessoas, máquinas e processos industriais se interligam de modo inteligente, essas redes também ficam mais vulneráveis. O SecurityBridge da Pilz protege os microcontroladores configuráveis seguros PNOZmulti e o sistema de automação PSS 4000 contra ataques baseados na rede e contra o acesso não autorizado. Desse modo, as máquinas e as instalações não se tornam apenas seguras, mas também confiáveis, garantindo a segurança dos funcionários e aumentando a disponibilidade das máquinas.

A segurança deve ser capaz tanto de proteger pessoas e máquinas quanto de oferecer a flexibilidade e a disponibilidade necessárias para a Smart Factory. Isso requer uma abordagem completa no quesito Safety & Security com o suporte de soluções de hardware como o SecurityBridge da Pilz.

Não apenas safe, como também secure
Com SecurityBridge, a Pilz amplia o seu portfólio de produtos na área de Security industrial. O SecurityBridge da Pilz protege as conexões entre as ferramentas de programação e de configuração e os controladores de hardware contra manipulações, descobrindo, por exemplo, alterações não autorizadas em projetos de automação. Para isso, o SecurityBridge funciona como um firewall. Ao contrário dos firewalls genéricos, não é preciso gastar tempo com configuração, pois é possível colocá-lo em funcionamento com facilidade, graças às configurações prévias específicas do cliente, conforme o princípio de Plug and Play.
Além da Security, os usuários se beneficiam também com uma maior disponibilidade da instalação, pois apenas os dados necessários (configuração e dados autorizados do processo) são transmitidos.

Secure by design
A Pilz desenvolve os seus produtos também do ponto de vista da Security em um processo certificado pela TÜV, conforme a IEC 62443-4-1. Para isso, aspectos como cenários ameaçadores, pontos fortes e fracos dos protocolos ou procedimentos de criptografia são considerados antecipadamente.
O que se aplica tanto à Security quanto à Safety é: para que as medidas técnicas possam fazer efeito, elas devem ser acompanhadas por medidas organizacionais como instruções de ação, metodologias e treinamentos. Por isso, a Pilz Academy também oferece treinamentos sobre o tema de Security industrial.

Mais informações sobre o SecurityBridge da Pilz aqui

O SecurityBridge da Pilz é utilizado dentro de uma rede corporativa e impede o acesso não autorizado a controladores.
O SecurityBridge da Pilz é utilizado dentro de uma rede corporativa e impede o acesso não autorizado a controladores.

O SecurityBridge da Pilz é utilizado dentro de uma rede corporativa e impede o acesso não autorizado a controladores.
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
Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br