Sob o lema "Nós automatizamos. Com segurança.", a Pilz apresenta soluções de automação inovadoras para as fábricas do futuro na Feira de Hannover, de 23 a 27 de abril de 2018. O tema central da exposição na feira deste ano é o “sistema modular de portas de proteção”. Por isso, a Pilz exibe a sua nova variante do sistema de portas de proteção PSENmlock, apto à Indústria 4.0. Além disso, os especialistas em automação apresentam as novidades das áreas de tecnologia de controle e de acionamento. O outro foco da exposição da Pilz na feira é a colaboração segura entre homem e robô.
Ostfildern, 6 de mar de 2018
Pilz na Feira de Hannover 2018, pavilhão 9, estande D17 – Modular para a fábrica do futuro.
Com o “sistema modular de portas de proteção”, é possível criar soluções individuais de portas de proteção para cada aplicação. Para isso, estão disponíveis diversos componentes que podem ser combinados de forma flexível conforme a necessidade. O foco está nos sensores de portas de proteção PSENslock e PSENmlock.
Solução de portas de proteção 4.0
A nova variante do sistema seguro de portas de proteção PSENmlock com ligação em série possibilita uma instalação econômica graças à redução das despesas com o cabeamento. O destravamento de fuga pode ser adquirido em duas variantes como acessório opcional. Para um diagnóstico abrangente, o Safety Device Diagnostics (SDD) completa a solução de portas de proteção. Com o SDD, pela primeira vez é possível controlar o bloqueio dos sensores isolados de forma direcionada, de acordo com o pensamento modular da Indústria 4.0. Os visitantes podem experimentar o sistema de portas de proteção PSENmlock da Pilz ao vivo no modelo do estande da feira.
Além disso, também está incluída no pacote da solução e na bagagem para Hannover: a unidade de botão PITgatebox para operar e controlar facilmente os sistemas de portas de proteção. Com ela, é possível controlar comandos como ativar, parar ou confirmar a máquina ou a instalação. As variantes pré-configuradas com diferentes combinações de botões de pressão, interruptores com chave e botões de parada de emergência oferecem a flexibilidade máxima para cada aplicação individual. Sobretudo em combinação com os sistemas de portas de proteção seguros PSENmlock e PSENslock, a PITgatebox oferece uma solução individual e modular de portas de proteção a partir de um único fornecedor.
Pontes de dados para a fábrica conectada: Safe e Secure
Na Smart Factory, além da modularização, é a segurança que deve garantir a proteção e assegurar a disponibilidade necessária. A Pilz expõe a sua abordagem completa no quesito Safety & Security em Hannover. A novidade: a solução de hardware da Pilz SecurityBridge, que funciona como um Firewall. Com ela, a Pilz oferece uma proteção eficaz contra-ataques baseados na rede e contra o acesso não autorizado pela rede para os minicontroladores configuráveis PNOZmulti e para o sistema de automação PSS 4000.
Além da Security, os usuários beneficiam-se também com uma maior disponibilidade da instalação, pois apenas os dados necessários são transferidos (configuração autorizada e dados do processo).
Família de produtos PNOZmulti 2 aumenta o escopo de funcionamento
Na Feira de Hannover, a Pilz apresenta dois novos módulos para os minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2: um para o monitoramento seguro de aplicações em prensas e outro para o monitoramento seguro de valores de processo.
Para o monitoramento seguro de prensas mecânicas, a Pilz leva para o estande da feira o novo módulo bipolar de saída de semicondutores PNOZ m EF 8DI2DOT. Uma característica especial é a possibilidade de configurar um programa de módulo independente (mIQ) que é executado localmente no módulo da prensa com vários tempos de ciclo curtos. Dessa forma, podem-se realizar tempos de reação muito curtos.
Além disso, o novo módulo seguro de entrada analógica PNOZ m EF 4AI aumenta a família de produtos de minicontroladores seguros. Uma novidade mundial: pela primeira vez, funções aritméticas, como a determinação de médias, e cálculo da pressão diferencial durante a configuração dos valores analógicos. Isso permite um diagnóstico mais exato.
O módulo serve para monitorar de forma segura os valores do processo e para registrar e monitorar com segurança determinadas operações do processo como a pressão, a temperatura, o nível de abastecimento e a velocidade e a carga do cabo até PL e ou SIL CL 3.
Energia de acionamento lean managen
O acumulador de energia PMCenergy SD é a novidade do portfólio de acionamento da fabricante de automação de Ostfildern. Seu uso em combinação com os servoamplificadores PMCprotego D ou PMCtendo DD5 da Pilz economiza energia. O acumulador de energia absorve a energia de frenagem existente e a armazena de modo intermediário: sem repercutir na rede. Como os circuitos intermediários do servoamplificador podem ser facilmente ligados entre si, um acumulador de energia é suficiente para cada grupo de eixos. Também estão disponíveis módulos adicionais para os acumuladores de energia PMCenergy SD, com os quais é possível ampliar o volume de armazenamento com facilidade. Desse modo, os usuários de máquinas e instalações abrangentes obtêm uma solução não apenas econômica, mas também flexível e adaptável.
Robótica segura e acessível
Robôs que entregam objetos nas mãos das pessoas e ainda são seguros: até pouco tempo atrás, isso era considerado impossível. Em Hannover, a Pilz mostra não apenas como funciona a colaboração segura entre homem e robô (MRK, Mensch-Roboter-Kollaboration), mas também explica as etapas que devem ser levadas em conta para se obter uma marcação CE para as aplicações robóticas. Aproveitando o assunto, a Pilz expõe o seu portfólio completo de serviços para MRK.
Filial da Pilz também no México
A Pilz está presente no mundo inteiro com 40 filiais, inclusive no México, país parceiro da Feira de Hannover deste ano. Para a filial da Pilz, localizada desde 1999 no município de Tlalnepantla, Estado do México, os serviços são o foco dos negócios. Clientes famosos de diferentes ramos, entre eles a indústria automotiva, de alimentos, de saúde e higiene, além da indústria farmacêutica, de papel e a usinagem de metais, fazem uso do conhecimento e da experiência da Pilz.
“Atualmente, o México também é atraente para as empresas e os investidores alemães. Aqui, nosso foco está em soluções completas para a equipagem de máquinas e de prensas”, explica Samuel Cruz, diretor da Pilz de México, desde o fim de 2015.
A Pilz expõe no pavilhão 9, estande D 17. Mais informações aqui

Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil
Telefone: +55 11 4126-7290
Email: pilz@pilz.com.br
Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br