Brasil | português

Ostfildern, 4 de dez de 2017

PSENvip Long Range: ampla segurança.

Uma nova variante Long Range está disponível para o sistema de proteção baseado em câmera PSENvip 2 para prensas dobradeiras da Pilz: o PSENvip Long Range é o primeiro dispositivo de proteção com área de proteção de até 18 metros. Assim, o robusto sistema de proteção é ideal para o monitoramento de prensas especiais, como as prensas tandem. O sistema de proteção baseado em câmera atende a todas as normas de segurança atuais, além da EN 12622, de forma que o PSENvip 2 garante a produtividade máxima com manuseio simples.

É fácil implementar a nova variante, pois apenas a unidade receptora precisa ser trocada. Assim, com o PSENvip Long Range, é possível monitorar com segurança, por exemplo, prensas tandem com apenas um sistema de proteção. Além disso, seu uso torna desnecessária a combinação de um dispositivo de proteção móvel e grades de luz, fazendo com o que sejam economizados custos com o investimento.
Com a variante Long Range, os usuários adquirem também um sistema de proteção apto a Hot Plug: ou seja, pode-se colocar até duas prensas dobradeiras lado a lado. Isso é possível, pois o transmissor e o receptor centrais podem ser simplesmente excluídos. O transmissor da máquina 1 continua funcionando com o receptor da máquina 2, sem necessidade de reiniciar. Assim, evitam-se os tempos de parada desnecessários e a produtividade aumenta.

Descubra mais sobre o PSENvip 2 aqui.

O sistema de proteção baseado em câmera PSENvip 2 disponibiliza uma nova variante para as prensas especiais: PSENvip Long Range é ideal para prensas dobradeiras com monitoramento de até 18 metros.
O sistema de proteção baseado em câmera PSENvip 2 disponibiliza uma nova variante para as prensas especiais: PSENvip Long Range é ideal para prensas dobradeiras com monitoramento de até 18 metros.

O sistema de proteção baseado em câmera PSENvip 2 disponibiliza uma nova variante para as prensas especiais: PSENvip Long Range é ideal para prensas dobradeiras com monitoramento de até 18 metros.