Brasil | português

Ostfildern, 2 de nov de 2017

Minicontroladores seguros PNOZmulti 2 configuráveis agora com comunicação por SafetyNET p: conectados ao sistema com segurança

Os minicontroladores configuráveis PNOZmulti 2 da Pilz podem ser vinculados imediatamente pela Ethernet em tempo real SafetyNET p. É possível vincular até 16 aparelhos básicos pelos módulos de ampliação PNOZ m EF SafetyNET. Assim, é possível fazer uma conexão e uma transmissão de dados seguras entre os minicontroladores. A configuração da rede é realizada com a ferramenta de software do editor de rede PNOZmulti. Com ela, os projetos podem ser facilmente configurados. Além disso, os sistemas PNOZmulti e PNOZmulti Mini também podem ser conectados à rede pelos módulos Multi-Link.

É possível implementar até 16 sistemas PNOZmulti 2 em topologia de rede. Uma interface de dados claramente estruturada, pela qual as entradas são configuradas com 128 bits e, as saídas, com 32 bits, caracterizam a rápida conexão dos dados. Com ela, dados de 32 bits são trocados por uma interface RTFL, possibilitando tempos de ciclo curtos na aplicação e conexão segura de instalações modulares de forma simples.

Módulos para todos os sistemas e tamanhos
Para os aparelhos básicos PNOZ m B0 e PNOZ m B1 dos minicontroladores PNOZmulti 2, é preciso apenas um módulo de ampliação PNOZ m EF SafetyNET seguro por aparelho básico para realizar a comunicação. Para isso, os aparelhos básicos são combináveis livremente.
Dessa forma, os usuários precisam de menos módulos de interfaces e a estrutura se mantém transparente. Assim, grandes instalações também podem ser realizadas de modo rápido e simples.
Graças aos módulos de expansão Multi-Link, é possível ainda conectar os aparelhos básicos PNOZmulti e PNOZmulti Mini à rede a partir da vinculação dos aparelhos básicos dos minicontroladores PNOZmulti 2. Desse jeito, as partes da instalação já existentes podem ser ampliadas em uma rede SafetyNET.

Comunicação do projeto sob controle
Todos os dados podem ser conectados entre si pela ferramenta de software do editor da rede PNOZmulti, iniciada diretamente no Configurador PNOZmulti: com ela, é possível criar tanto a configuração de uma rede SafetyNET p quanto o acoplamento do projeto. Após realizar o carregamento nos sistemas PNOZmulti, a rede SafetyNET p está pronta para uso e protege máquinas e instalações até o nível de segurança PL e / SIL CL 3.

Mais informações sobre o produto em Eshop em módulos de comunicação PNOZmulti-2

A Pilz expõe no pavilhão 9, estande D 370. Mais informações em: www.pilz.com/sps-ipc-drives

Os minicontroladores configuráveis PNOZmulti 2 agora contam com o módulo de ampliação PNOZ m EF SafetyNET para a comunicação segura de dados pelo SafetyNET p.
Os minicontroladores configuráveis PNOZmulti 2 agora contam com o módulo de ampliação PNOZ m EF SafetyNET para a comunicação segura de dados pelo SafetyNET p.

Os minicontroladores configuráveis PNOZmulti 2 agora contam com o módulo de ampliação PNOZ m EF SafetyNET para a comunicação segura de dados pelo SafetyNET p.
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
Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br