Brasil | português

Ostfildern, 20 de mar de 2017

Monitor de rotação PNOZ s30 da Pilz com nova saída analógica - rotações seguras muito facilmente

A partir da versão 3.0, o monitor de rotação PNOZ s30 do grupo de produtos dos comutadores de segurança PNOZsigma conta com uma saída analógica configurável que facilita o diagnóstico. O PNOZ s 30 da Pilz monitora a parada segura, a rotação, a faixa da rotação, o sentido da rotação e a ruptura de eixos para até a mais alta categoria de segurança PL e/SIL CL 3.

As principais vantagens para o usuário do PNOZ s30 são o trabalho seguro com a porta de proteção aberta, a redução dos períodos de preparação e um acesso mais rápido à máquina após a introdução do tempo de parada. O PNOZ s30 é adequado para todos os sistemas de acionamento e realimentação do motor, e chaves de proximidade presentes no mercado.

Comutar com mais segurança – fabricar com maior produtividade
A nova saída analógica transmite a rotação segura medida como um sinal 0-20 ou 4-20 mA proporcional ao comando CLP, pelo qual é possível fazer um uso direto da rotação para o monitoramento do processo. A rotação segura monitorada pode ser exibida e rastreada diretamente nos dispositivos de operação e observação como, por exemplo, em terminais de operação PMI (Pilz Machine Interface) da Pilz. Para isso, o PNOZ s30 também exibe os limites de alerta superiores e inferiores determinados por um sinal de saída seguro. Desse modo, evitamos desligamentos desnecessários e aumentamos a produtividade.

Comissionamento: logicamente mais rápido
Até três funções de segurança, como a “parada operacional segura” ou o “monitoramento seguro da velocidade”, podem ser vinculadas logicamente entre si por conexões E e OU, além da combinação E/OU. Isso reduz a possibilidade de falhas no cabeamento e permite um comissionamento mais rápido.

“Slow Turns” também sob controle seguro
Além disso, o monitoramento de ruptura de eixo do monitor de rotação já captura uma frequência de 10 mHz, em relação à anterior de até 70 mHz. Essa característica possibilita também o monitoramento de aplicações rotativas extremamente lentas, além das velocidades normais.

Configuração fácil
A operação do PNOZ s30 é realizada confortavelmente por um botão giratório (“push and turn”). Em combinação com o display iluminado, economizamos tempo ao comissionar e trocar o equipamento. Para isso, o display exibe os valores limites configurados e os parâmetros, bem como a rotação atual.
O monitor de rotação avisará quando um limite de alerta definido for atingido.

Monitoramento abrangente do movimento
A Pilz oferece um amplo portfólio para o monitoramento de rotação: com o monitor de rotação PNOZ s30, disponibilizamos um produto autônomo para o monitoramento da rotação. Se outras funções de segurança precisarem ser monitoradas na aplicação, os módulos de Motion Monitoring dos minicontroladores configuráveis n PNOZmulti serão utilizados. Caso sejam necessários tempos curtos de reação e funções de segurança ampliadas, como funções de frenagem segura em eixos verticais, a Pilz oferece a solução de segurança PMC integrada no acionamento. Para o monitoramento da rotação em máquinas conectadas, é usado o sistema de automação PSS 4000 para a segurança e a automação.

Mais informações sobre o produto em www.pilz.com/de-INT/sicherer-drehzahlwaechter-pnoz-s30
A Pilz expõe no pavilhão 9, estande D 17. Mais informações em: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

 

A partir da versão 3.0, o monitor de rotação PNOZ s30 do grupo de produtos dos comutadores de segurança PNOZsigma da Pilz conta com uma nova saída analógica que facilita o diagnóstico.

A partir da versão 3.0, o monitor de rotação PNOZ s30 do grupo de produtos dos comutadores de segurança PNOZsigma da Pilz conta com uma nova saída analógica que facilita o diagnóstico.