Brasil | português

Ostfildern, 16 de mar de 2017

Pilz na COMPONENTS SPECIAL TRADE FAIR BY INTERPACK 2017, em Düsseldorf, pavilhão 18, estande B16 – embalar de modo inteligente e seguro!

Na feira "Components Special Trade Fair by Interpack" deste ano, o foco da exposição da empresa de automação Pilz são as soluções flexíveis e econômicas para máquinas embaladoras. Os pontos fortes são soluções para a Smart Factory. Também em Düsseldorf, a novidade: o botão de parada de emergência de ativação elétrica PITestop active, que proporciona segurança e produtividade, principalmente na área de embalagem exatamente de acordo com a Indústria 4.0.

Quer sejam máquinas com funções básicas ou máquinas e instalações interligadas: a Pilz oferece soluções completas de segurança e automação aos fabricantes e aos operadores de máquinas embaladoras. Entre elas estão soluções integrais das áreas de sistemas de sensores, tecnologia de controle, tecnologia de acionamento e visualização.

Embalagem conforme a Indústria 4.0
A estrutura modular da instalação é a chave para uma maior flexibilidade na produção: na Components, a Pilz apresentará, com base em um modelo da fábrica inteligente, como os produtos individualizados podem ser produzidos de modo flexível, econômico e prático para o usuário. O modelo é formado por três módulos conectados entre si e que, como uma linha de produção inteligente, fabricam produtos personalizados.
Um produto novo na Pilz Smart Factory é o botão de parada de emergência de ativação elétrica PITestop active. Por meio da iluminação, ele sinaliza se está ativo ou não. De acordo com a necessidade, partes da máquina e da instalação podem ser comutadas de modo seguro para o estado ativo ou inativo, conforme a ISO 13850. Assim, o PITestop active oferece vantagens para instalações e parques de máquinas, onde partes da instalação são deslocadas. Os conceitos de segurança flexíveis, que também são exigidos sobretudo na indústria de embalagens, são fáceis de implementar. Com isso, o botão de parada de emergência de ativação elétrica contribui para uma maior flexibilidade e mais modularização, inclusive em máquinas embaladoras.
Uma vez que, com a utilização do PITestop active, não é mais necessário manter a instalação completa energizada para conservar a função de parada de emergência ativa, os usuários se beneficiam ainda com a economia dos custos com energia.

A Pilz expõe no pavilhão 18, estande B16. Mais informações sobre a exposição na feira da Pilz em: www.pilz.com/interpack

 

Sob o lema "Nós automatizamos. Com segurança.", a Pilz apresentará soluções para os setores, lançamentos de produtos e serviços para soluções de automação completas na Feira de Hannover, de 24 a 28 de abril de 2017.
As principais áreas de foco para a Pilz nos Componentes deste ano serão as soluções de embalagem no contexto da fábrica inteligente.

As principais áreas de foco para a Pilz nos Componentes deste ano serão as soluções de embalagem no contexto da fábrica inteligente.