Por favor, selecione no mapa sua localização para acessar diretamente a página da Pilz de seu país. Se o seu país não estiver no mapa, clique aqui: Site global

Fechar
Brasil | português

Ostfildern,

Pilz com nova oferta de serviços para gestão de energia conforme a ISO 50001 – Administrar energia de forma correta vale a pena!

A partir de agora, a Pilz ajuda as empresas a caminho da certificação conforme a ISO 50001 na implementação de uma gestão de energia sistemática. Com ela, as empresas podem otimizar o seu balanço de energia, protegendo, assim, o ambiente. Simultaneamente, elas economizam custos e se beneficiam de inúmeras possibilidades de incentivos legais.

A caminho da gestão de energia aprimorada, a Pilz dá assessoria a empresas individualmente e nas condições equivalentes à prática em todos os passos necessários, até a certificação conforme a ISO 50001. Os especialistas da Pilz apresentam potenciais concretos para economizar energia e ajudam as empresas a reduzir seus custos operacionais. Tanto o planejamento e a implementação de um sistema de gestão de energia quanto a sua verificação e avaliação fazem parte da oferta de serviços.

Benefícios para as empresas

Com a gestão de energia certificada conforme a ISO 50001, as empresas não somente economizam custos, mas também se beneficiam de incentivos legais: na Alemanha, além das vantagens fiscais de acordo com a lei de imposto sobre energia e energia elétrica, também são possíveis acréscimos de acordo com a regulamentação de compensação especial (BesAR) conforme o § 63 e os seguintes da EEG 2014 (Lei de energias renováveis). Além disso, pela exploração de um sistema de gestão de energia, as empresas também se responsabilizam pelo meio ambiente: elas dão uma valiosa contribuição para a proteção do meio ambiente e do clima, proporcionando, além disso, uma maior rentabilidade da empresa.

Mais informações em: https://www.pilz.com/de-DE/services/energiemanagement

Pilz na SPS IPC Drives 2016, pavilhão 9, estande 370. Mais informações em: www.pilz.de/sps-ipc-drives

Com uma nova oferta de serviços, a Pilz irá apoiá-lo na implementação de um sistema de gestão de energia conforme a ISO 50001.
Com uma nova oferta de serviços, a Pilz irá apoiá-lo na implementação de um sistema de gestão de energia conforme a ISO 50001.

Com uma nova oferta de serviços, a Pilz irá apoiá-lo na implementação de um sistema de gestão de energia conforme a ISO 50001.

Locais principais

Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil

Telefone: +55 11 4126-7290
Email: pilz@pilz.com.br

Centro de imprensa

Telefone: +49 711 3409-158
Email: presse@pilz.de