Brasil | português

Ostfildern, 6 de abr de 2016

Novas grades de luz PSENopt II para aplicações até PL d – Exatamente o tipo apropriado!

Com as primeiras grades de luz tipo 3, a empresa de automação Pilz apresenta uma novidade mundial nesta área: a partir de agora, as novas grades de luz PSENopt II permitem aplicações da categoria de segurança de Performance Level d (PL d). Com isso, a nova grade de luz fecha a “lacuna de tipo” da versão revisada da IEC 61496-1. Com a PSENopt II, não é mais necessário recorrer ao tipo 4 quando é exigido PL d. Desse modo, com as novas grades de luz, pode ser realizado o nível mais apropriado para a exigência de segurança. No final, isso economiza custos, uma vez que não é mais necessário um dimensionamento extra.

A norma IEC/EN 61496 para barreiras de luz, cortinas de luz e grades de luz define apenas os tipos 2 e 4: Depois da alteração da norma, as grades de luz tipo 2 ainda podem ser utilizadas somente em aplicações do nível de desempenho c; as grades de luz tipo 4 podem continuar sendo utilizadas para o nível de desempenho e. Ao nível de desempenho d está atribuído o tipo 3, que até agora não estava disponível relativamente a produtos. Por isso, os usuários deveriam recorrer ao tipo 4 no caso concreto, caso desejassem cumprir a exigência de segurança PL d.

Proteção contra choque…
As novas grades de luz da Pilz são adequadas principalmente para locais de trabalho manual, alimentação/retirada de material e para o manuseio de materiais em aplicações na robótica.
Com sua alta resistência a choques de 50 g, são especialmente adequadas para ambientes adversos na indústria. Assim, as PSENopt II oferecem não somente flexibilidade elevada considerando o seu local de instalação, mas também aumentam a disponibilidade da máquina na mesma proporção.

… e longos tempos de parada
As PSENopt II, como grades de luz tipo 3, além da proteção das mãos, também oferecem a proteção dos dedos até PL d. As grades de luz operam com feixes de luz individuais passantes, excluindo totalmente as chamadas “zonas mortas”. Por isso, as barreiras de luz podem ser instaladas mais próximas da aplicação. Graças à ausência de zonas mortas, os usuários economizam espaço na aplicação.
Assim, as grades de luz aumentam a disponibilidade da aplicação: todas as causas importantes ou defeitos do sistema responsáveis pela parada da máquina podem ser avaliados de modo rápido e simples graças a LEDs. Isso minimiza tempos de parada.

Proteger de modo rápido e econômico
Com os recursos de montagem correspondentes, as grades de luz PSENopt II também podem ser utilizadas de modo flexível e são fáceis de instalar. Pela conexão com 5 pinos, elas podem ser conectadas à periferia descentralizada PDP67. Isso reduz o trabalho para a colocação em operação.
Em combinação com a técnica de comando da Pilz, as grades de luz PSENopt II representam uma solução completa e econômica para todos os ramos e áreas de aplicação.

Outras informações sobre o produto encontram-se em
https://www.pilz.com/eshop/b2b/publicinit.do?category=000106002197104

Na Feira de Hannover, a Pilz estará expondo no pavilhão 9, estande D17, e no estande da SmartFactory KL no pavilhão 8, estande D20.
Mais informações em: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe e pelo código web web9481.

Na Feira de Hannover 2016, a Pilz apresenta como novidade mundial as grades de luz PSENopt II, que, como grades de luz tipo 3, possibilitam aplicações da categoria de segurança PL d conforme IEC/EN 61496.
Na Feira de Hannover 2016, a Pilz apresenta como novidade mundial as grades de luz PSENopt II, que, como grades de luz tipo 3, possibilitam aplicações da categoria de segurança PL d conforme IEC/EN 61496.

Na Feira de Hannover 2016, a Pilz apresenta como novidade mundial as grades de luz PSENopt II, que, como grades de luz tipo 3, possibilitam aplicações da categoria de segurança PL d conforme IEC/EN 61496.