Brasil | português

Ostfildern, 1 de out de 2015

Ampliação da sede, transformando-a no Campus Pilz – Renate Pilz: “Valores constroem o futuro” Inaugurado o Centro de Produção e Logística Peter Pilz

A empresa de automação Pilz inaugurou o Centro de Produção e Logística Peter Pilz em sua sede em Ostfildern. A nova construção, com uma área total de aproximadamente 13.500 m2, no valor de 20 milhões de euros, é o maior investimento individual na história da empresa familiar. Desse modo, a empresa amplia não apenas sua área de produção em 50 por cento, mas também sua sede, transformando-a no Campus Pilz.

O Centro de Produção e Logística Peter Pilz foi construído em 16 meses. Com uma área de produção de 6.900 m2, uma área administrativa de aproximadamente 4.000 m2 e áreas adjacentes de 2.600 m2, o prédio oferece lugar para 390 colaboradores. Além da Produção e da Logística, o centro também abriga sob o mesmo teto todos os setores ligados à Produção, entre eles, a Engenharia de Produção, a Tecnologia de Informação, a Gestão da Qualidade e Compras.

“Alegramo-nos muito de ter investido justamente aqui na sede, podendo dar continuidade ao nosso crescimento. Por um lado, porque estamos profundamente enraizados nesta região. Por outro, ampliamos a nossa sede, transformando-a no Campus Pilz, onde todos os setores trabalham estreitamente em conjunto para o bem dos nossos clientes. Esta cooperação é muito importante para o sucesso da nossa empresa familiar”, declarou Renate Pilz por ocasião da inauguração festiva diante de cerca de 200 convidados.

“O Campus torna claro que os valores constroem o futuro” salientou Renate Pilz. “Confiança, confiabilidade e coragem para inovações são fatores de sucesso muito importantes na Pilz.” Em 26 de setembro de 2015, precedeu à inauguração oficial uma festa com os colaboradores para a abertura do prédio.

Na nova unidade fabril, a Pilz produz comutadores, controles, sensores e tecnologia de acionamento para segurança e automação. Esses produtos são utilizados não somente em pavilhões de fábricas, por exemplo, em prensas, máquinas-ferramenta ou robôs industriais, mas também na tecnologia de sistemas ferroviários, na automação de prédios ou para o controle de bondes, por exemplo, no bonde do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro e em parques de diversões, como no Prater, em Viena.

Fábrica mutável
No novo prédio, a Pilz valoriza muito o ambiente de trabalho ergonômico para os colaboradores e um layout de produção flexível. Por isso, o ambiente de trabalho na Produção foi otimizado já durante a fase de planejamento, em workshops interdisciplinares com o setor de Engenharia de Produção e os colaboradores da Produção, a fim de criar processos de produção eficientes e ergonômicos. Nos escritórios, as salas climatizadas proporcionam um conceito de acústica inteligente com absorvedores acústicos, tais como divisórias de salas de estrutura transparente e aquecimento do piso, visando um clima de trabalho agradável.

Assim como nos demais prédios, também o tema ecologia ocupa um papel muito importante no Campus da Pilz: geotermia do subsolo, isolamento altamente eficiente do prédio, bem como reaproveitamento de calor significam alta eficiência energética e baixa emissão de CO2.

No pavilhão de concepção arquitetônica aberta, praticamente sem colunas, os processos de produção podem ser estruturados de modo ideal e flexível. Cada uma das unidades de produção está disposta em forma de U, a fim de assegurar o fluxo rápido de mercadorias e informações.

Indústria 4.0: a Pilz aposta na conectividade
Na Pilz, este fluxo de informações está sob a influência da Indústria 4.0: a produção na Pilz está conectada com os processos e procedimentos precedentes e posteriores. Na produção que era realizada até o momento, já eram utilizados processos produtivos apoiados por TI, como, por exemplo, um suporte de peças de trabalho inteligente compatível com RFID. Estes processos de produção foram aceitos e agora complementados aos poucos. Em Ostfildern, a Pilz está otimizando o controle da fabricação mediante a coleta e o processamento programado dos dados de máquinas. Isso evita problemas operacionais e tempos de parada. Futuramente, os documentos de trabalho serão salvos em uma nuvem Pilz, a fim de se manterem sempre atualizados e disponíveis em tempo real em dispositivos terminais móveis. Outras preparações concretas para conexão de TI e produção surgem na “Fábrica de ideias Pilz 4.0”: lá, os especialistas de TI e da tecnologia de produção encontram recursos para a implementação da Indústria 4.0 na Pilz.
 

Contato

Martin Kurth
Imprensa corporativa e especializada
Alemanha
Telefone: +49 711 3409-158
E-mail: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
Imprensa especializada
Alemanha
Telefone: +49 711 3409-7009
E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Relações públicas
Áustria
Telefone: +43 1 7986263-13
E-mail: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Relações públicas
Suíça
Telefone: +41 62 88979-33
E-mail: m.bernasconi@pilz.ch
 

Com o novo Centro de Produção e Logística Peter Pilz, a Pilz amplia a sua sede em Ostfildern, transformando-a no Campus Pilz. Na produção, a Pilz implementa a fabricação inteligente nos moldes da Indústria 4.0.