Brasil | português

Ostfildern, 13 de jul de 2015

A Pilz completa a sua gama de soluções para o monitoramento seguro do movimento com o novo módulo de Motion Monitoring

A Pilz está aumentado o escopo do seu sistema de automação PSS 4000 para o monitoramento seguro de movimento: O novo módulo E/A compacto PSSu K F EI monitora a velocidade segura, direção de movimento e funções de parada. Os usuários se beneficiam dos tempos reduzidos de resposta, maior produtividade e também da manutenção e reparo facilitados dos seus sistemas e máquinas.

Uma alta produtividade na fabricação está relacionada com um monitoramento seguro da velocidade e de movimento. Para o monitoramento seguro de movimento das máquinas e dos sistemas intercalados, agora a Pilz oferece o novo módulo E/A para o comando do PSSuniversal PLC e do PSSuniversal multi no sistema de automação PSS 4000.

Monitoramento seguro do movimento com um sensor rotativo
Ele possibilita funções de segurança no monitoramento da velocidade segundo EN 61800-5-2 com somente um sensor rotativo sen/cos ou na combinação do sensor rotativo com o iniciador com monitoramento adicional da transmissão. O uso de somente um sensor rotativo minimiza as despesas de instalação. Como o módulo pode ser conectado em todos os sensores rotativos/sistemas de feedback comuns (sen/cos, TTL, HTL, iniciadores), ainda podem ser usados os sistemas existentes dos sensores.

O novo módulos possui um desligamento rápido dos acionamentos independentes do tempo de ciclo do PLC. Isso reduz os períodos de reação e aumenta a produtividade do sistema. Por comando, podem ser monitorados até 8 eixos até o Performance Level (PL). A solução de Motion Monitoring com PSS 4000 é adequada principalmente para aplicações maiores.

Manuseio confortável
A função de monitoramento seguro é completamente integrada no software do usuário. Deste modo, os usuários conseguem configurar as funções de velocidade através da ferramenta do software. Os projetos podem ser implementados rapidamente e podem ser facilmente adaptados. Também é possível fazer alterações durante a operação, como, por exemplo, limites.

Com o novo módulo do sensor e com os componentes correspondentes de software, as funções de segurança SSM "Monitoramento seguro da velocidade", SSR "Área segura de velocidade", SDI "Direção segura de movimento" e SOS "Parada segura da operação" são viáveis.
 

Contato

Martin Kurth
Imprensa corporativa e especializada
Alemanha
Telefone: +49 711 3409-158
E-mail: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
Imprensa especializada
Alemanha
Telefone: +49 711 3409-7009
E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de
 

O novo módulo E/A compacto PSSu K F EI com desligamento rápido de segurança possibilita, a partir de agora, funções adicionais de Motion Monitoring com os comandos PSSuniversal PLC e PSSuniversal multi do sistema de automação PSS 4000. O novo módulo compacto monitora a velocidade segura, a direção de movimento e as funções de parada.