Brasil | português

Ostfildern, 25 de jun de 2015

A Pilz e os novos recordes de faturamento e novo número de colaboradores – amplas bases para a tecnologia de ponta

O grupo de empresas da Pilz GmbH & Co. KG, com sede em Ostfildern, próxima a Stuttgart, finalizou o ano fiscal de 2014 com sucesso. A empresa familiar aumentou o seu faturamento, atingindo o novo recorde de 259,3 milhões de Euro. Para o líder no mercado mundial na área de comutadores e controladores de segurança, isso significa um aumento de 11,3 porcento em relação a 2013. O número de colaboradores igualmente aumentou no último ano: de 6,3 porcento, passando para 1.922 colaboradores.

"Nosso crescimento se encontra sobre uma base muito ampla, tanto no que se refere à distribuição regional, quanto aos ramos e também ao nosso portfólio" explica Renate Pilz, presidente da diretoria da Pilz GmbH & Co. KG. A comprovação disso é o percentual de exportação que aumentou para 69,5 porcento (+ 1,3 porcento em comparação a 2013). Isso favoreceu também o crescimento do faturamento nos clássicos mercados europeus.

Boas perspectivas para o leste afastado

O maior mercado para crescimento nos últimos anos continuou sendo o mercado asiático, principalmente a China. A Pilz tira proveito das vantagens, não somente do crescimento estável na construção de máquinas destinadas à exportação, mas de modo geral pelo direcionamento da indústria chinesa, voltada para a qualidade e a sustentabilidade e, com isso, também para a segurança. Desde a inauguração da unidade fabril em Jintan, na China, na primavera local de 2015, a Pilz realiza fornecimentos aos seus clientes da China de modo ainda mais rápido.

Crescimento estável do quadro de colaboradores

Também no que diz respeito ao seu quadro de pessoal, a Pilz continua crescendo nos últimos anos. Na data-base de 31/12/2014, a empresa de automação estava ocupando 1.922 pessoas em 31 filiais no mundo inteiro. Assim, o número de colaboradores aumentou em 45 porcento nos últimos 5 anos (31/12/2009: 1.319 colaboradores). No ano fiscal atual, a Pilz pretende criar mais cerca de 200 postos de trabalho. Atualmente, a empresa ocupa 946 pessoas na sede em Ostfildern, dentre esses, 31 são estagiários.

Investimentos na pesquisa e desenvolvimento bem acima da média

Tradicionalmente, a pesquisa e o desenvolvimento são de grande importância para a Pilz. No último ano fiscal, a empresa dirigida pelos proprietários investiu 20 porcento do faturamento no desenvolvimento de novos produtos e tecnologias. Com isso, a Pilz se situa bem acima da média das empresas produtoras do ramo.

Portfólio completo para as exigências da indústria 4.0

Em suas atividades de pesquisa e desenvolvimento, a Pilz dá atenção especial à indústria 4.0, ou seja, à crescente ligação em rede dentro da produção por meio de tecnologias de internet. Nisso, a automação de máquinas e instalações ocupa um papel fundamental. A Pilz se considera bem equipada para essa finalidade: "Nosso portfólio abrange sensores inteligentes e acionamentos, bem como comandos, que estão em condições de controlar seguramente também instalações distribuídas e complexas. Com isso, já oferecemos um portfólio completo hoje para as tarefas de automação do futuro. Com o sistema de automação PSS 4000 para segurança e automação, apto para a indústria 4.0, os usuários podem controlar de modo simples e rentável instalações de estrutura modular", afirma Renate Pilz.

A Pilz iniciou muito bem o ano fiscal de 2015. "Estamos muito satisfeitos com a entrada de pedidos nos primeiros meses. Estamos otimistas que em 2015 poderemos manter o curso de crescimento no nível atingido" prevê Renate Pilz.

A Pilz fornece comandos aptos para a indústria 4.0 para fabricantes de máquinas e instalações do mundo inteiro. Na sede em Ostfildern, são produzidos sistemas de automação completos "prontos para uso". Esses sistemas controlam, entre outros, instalações de produção, máquinas de embalagem, instalações de energia eólica e também cruzamentos para passagem de trens, assegurando uma operação segura.