Brasil | português

27 de mar de 2019

Feira de Hannover 2019: novidades para a automação da fábrica inteligente

Descubra nossas tendências e inovações para a fábrica inteligente do futuro de 1º a 5 de abril de 2019 em Hannover. No estande D17, pavilhão 9, a Pilz apresenta as novidades nas áreas de controle e monitoramento, sistemas de sensores seguros, sistemas de E/S e serviços.

Gestão de Safety e Security de forma modular

Em Hannover, apresentamos pela primeira vez uma gestão modular e integrada do acesso, além da autorização para Safety e Security com o inovador PITmode fusion. O PITmode fusion é formado pela unidade de leitura PITreader com tecnologia RFID, um servidor da web integrado e uma unidade de avaliação segura Safe Evaluation Unit (SEU). Graças à separação dos componentes, o sistema proporciona um design sem lacunas com a possibilidade de integrar os consoles de operação existentes.

Mais flexibilidade graças à inovadora tecnologia de sensor

A Pilz apresenta o monitoramento flexível e eficiente das superfícies com as variantes Light, Master e Slave para o scanner de segurança a laser PSENscan. Os scanners de segurança a laser da Pilz agora também são adequados para a segurança de áreas em aplicações verticais, por exemplo, para a proteção do acesso. Além disso, a partir de agora as aplicações podem ser criadas de forma ainda mais flexível com o PSENscan. Suas vantagens: menos tempo de parada e maior rentabilidade.

Surpreenda-se também com a chave de segurança codificada PSENcode. Graças à tecnologia de transponder RFID, a PSENcode combina a maior proteção contra manipulação em um espaço mínimo. Em Hannover, apresentamos o menor acionador do mundo com uma altura de apenas 3 mm: o PSENcode low profile actuator. Os usuários beneficiam-se com o elevado nível de liberdade durante a criação das máquinas, inclusive no caso de aplicações com restrições de espaço.

Dominando a Indústria 4.0 com tecnologias de comunicação abertas

Para garantir a troca de dados na produção conectada, são necessárias tecnologias de comunicação abertas que suportam o padrão mundial. Para isso, a Pilz oferece o módulo principal IO-Link PSS u2 ES 4 IOL para o sistema remoto de E/S PSSuniversal 2. A tecnologia IO aberta e padronizada mundialmente conforme a IEC 61131-9 é compatível com a produção conectada no estilo da Indústria 4.0. Informe-se e faça uma consultoria sobre esse tema com os nossos especialistas em Hannover.

Serviço completo para os EUA

Aqueles que vendem máquinas nos EUA devem atender a todos os requisitos a fim de garantir o processamento perfeito da autorização de operação. A partir de agora, com o novo serviço “IC USA”, a Pilz auxilia os fabricantes e exportadores a atenderem todas as prescrições de conformidade dos EUA até a aceitação pelos órgãos estadunidenses locais.

Apresentamos essas e outras novidades de 1º a 5 de abril de 2019 em Hannover. Ficou curioso(a)? Então, visite-nos no pavilhão 9, estande D17. Ficaremos felizes com a sua visita!


Mais informações:
descubra todas as novidades com exclusividade e antecedência.

Novidades