Brasil | português

22 de ago de 2018

Soluções para o Trilho 4.0

A digitalização está avançando na indústria ferroviária. Com processos digitalizados e automatizados, é possível aumentar a pontualidade e a confiabilidade do trânsito ferroviário. Nós ajudamos você com os nossos conhecimentos a caminho do Trilho 4.0!

Os sinalizadores são o coração de qualquer rede ferroviária. Sem eles não seria possível realizar um transporte organizado sobre os trilhos. Com o auxílio de tecnologia moderna de comando e segurança, eles controlam linhas, sinais, passagens de nível, influenciando no comportamento de condução dos trens. Nós planejamos e implementamos uma solução de controle remoto para um cliente. Agora, por meio de um sinalizador central é realizado o controle remoto de dois sinalizadores, como se pessoas também estivessem neles. Isto se tornou possível com o nosso sistema de automação seguro PSS 4000-R. Ele foi integrado à infraestrutura de comando existente, enquanto a colocação em funcionamento foi realizada “on the fly” durante a operação. O trânsito ferroviário não ficou restrito em nenhum momento.

No entanto, o potencial para soluções de comando digitais é enorme não apenas nos trilhos, mas também na preparação dos trens. As novas tecnologias permitem, por exemplo, um teste automático dos freios. Dessa maneira, é possível reduzir fontes de erros, tornando a preparação mais rápida e os trens mais confiáveis. A pontualidade e a confiabilidade do trânsito ferroviário aumentam visivelmente.

A chave para o sucesso: Digitalização e padrões europeus

A digitalização e a padronização em toda a Europa são a chave para uma operação ferroviária de alta qualidade sem que os custos se tornem insustentáveis. A iniciativa EULYNX, composta por doze operadores de infraestrutura ferroviária na Europa, assumiu essa tarefa. Dela faz parte também a introdução do protocolo de comunicação padronizado seguro, RaSTA. A fim de propagar ainda mais esses padrões, nós comprovamos, juntamente com nossos parceiros da indústria ferroviária, como os sistemas de comando de diversos fabricantes podem se comunicar por meio desse protocolo. Com esse conhecimento, nós apoiamos o trabalho da iniciativa EULYNX e o crescimento em conjunto da infraestrutura ferroviária na Europa.

Encontre a Pilz na InnoTrans 2018!

Quer saber onde mais podemos ajudar você com os nossos conhecimentos no caminho para o Trilho 4.0? Venha nos visitar, de 18 a 21 de setembro de 2018, na InnoTrans em Berlim. Garanta agora mesmo o seu horário individual com os nossos especialistas.


Agende agora um horário para a InnoTrans!

Ferrovia