Brasil | português

17 de abr de 2018

Feira de Hannover 2018: novidades para a fábrica do futuro

Descubra as tendências e as inovações para a fábrica do futuro. Na Feira de Hannover, de 23 a 27 de abril de 2018, mostraremos como é possível automatizar a sua fábrica com segurança. O foco da nossa exposição na feira é o novo sistema modular de portas de proteção apto à Indústria 4.0.

Modular e flexível – solução de portas de proteção 4.0

Faça a sua solução individual de portas de proteção com o sistema modular de portas de proteção da Pilz, compatível com a Indústria 4.0. Combine também os sensores de portas de proteção PSENslock e PSENmlock – agora com as opções de bloqueio de fuga ou ligação em série – de forma flexível com os outros componentes da Pilz. Além disso, utilize o Safety Device Diagnostics (SDD) e economize o dispendioso cabeamento isolado no armário de comutação. Com o SDD, você consegue controlar seus comutadores e suas portas de proteção individualmente: seguindo a tendência da Indústria 4.0. Novidade na oferta de soluções: a unidade de botão PITgatebox. Seja um botão de pressão iluminado ou um botão de parada de emergência: com a PITgatebox, você completa o seu sistema de portas de proteção com elementos extras operacionais e de botão.

Novos conceitos operacionais para a fábrica moderna

Novos conceitos de operação de máquinas estão sendo exigidos para a fábrica do futuro. Com a novidade mundial PSENmat, oferecemos a você uma esteira comutadora de segurança com funcionalidade de comutação integrada. Assim, a PSENmat reúne, em um único sensor, o monitoramento seguro de áreas conforme a EN ISO 13856-1 e o comando de máquinas e instalações. O operador pode usar a funcionalidade de comutação integrada pelas áreas definidas e marcadas na esteira, tendo as mãos livres para trabalhar. Desse modo, a PSENmat garante um posto de trabalho livre de obstáculos e diminui o risco de acidentes nas aplicações com pouca visibilidade. A PSENmat consegue proteger, por exemplo, postos de trabalho tanto de pessoas quanto de máquinas, do jeito que a fábrica do futuro necessita.

Família de produtos PNOZmulti 2 aumenta o escopo de funcionamento

Na Feira de Hannover, apresentamos dois novos módulos para os minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2. Para o monitoramento seguro de pensas mecânicas, a novidade no portfólio de produtos da Pilz é um módulo bipolar de saída de semicondutores. Graças ao programa modular, agora os operadores de prensas também se beneficiam com o desligamento inteligente e rápido da máquina em menos de 12 milissegundos.

Uma novidade mundial são os módulos seguros de entrada analógica para os minicontroladores PNOZmulti. Aproveite o diagnóstico ainda mais exato. Pela primeira vez, as funções aritméticas, como a determinação de médias e o cálculo da pressão diferencial durante a configuração dos valores analógicos, facilitam o uso para você.

Esta e muitas outras novidades nos setores de sistema de sensores, tecnologia de comando e de acionamento, softwares e serviços serão expostas em Hannover de 23 a 27 de abril de 2018.
Despertamos a sua curiosidade? Então, visite-nos no pavilhão 9, estande D17. Ficaremos felizes com a sua visita!


Mais informações:

Resumo exclusivo de todas as novidades

 novidades para a fábrica do futuro