Grande multiplicidade de variantes em quantidades pequenas. Isso é o que a automação do futuro promete. Múltiplas variantes precisam de uma solução flexível como o sistema de automação PSS 4000.
19 de dez de 2017
Automação segura 4.0
O sistema de automação PSS 4000 automatiza de modo seguro e diferente: Especialmente desenvolvido para as exigências da automação do futuro, o sistema pode ser utilizado de forma flexível e modular.
Com o sistema de automação PSS 4000, você consegue conectar vários controladores SPS entre si, segundo o princípio Multi-Master, e, mesmo assim, mantê-los funcionando autonomamente. Cada componente de controlador e E/S disponibiliza automaticamente dados de processo para todos os outros controladores no projeto – sem desviar por uma instância de controlador central.
Você programa independentemente do hardware e decide depois se uma função deverá funcionar em diversos comandos ou em apenas um. Não é necessária uma programação complexa das conexões de comunicação individuais entre vários controladores. Assim, durante a programação você economiza tempo e evita erros.
O processo de engenharia é ainda mais simplificado pelo software de visualização PASvisu. Todos os dados para a visualização são diretamente utilizáveis a partir do projeto de automação. Entradas duplicadas são excluídas, assim como as fontes de erro derivadas delas.
A solução ideal para instalações modulares e flexíveis segundo os padrões da Indústria 4.0.
Mais informações:

Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil
Telefone: +55 11 4126-7290
Email: pilz@pilz.com.br