Brasil | português

17 de nov de 2017

Novidades mundiais na SPS IPC Drives 2017

Sob o lema “Segurança em todas as dimensões”, a Pilz apresenta soluções setoriais, novos produtos e serviços para sua solução de automação completa na SPS IPC Drives. Entre as novidades mundiais, estão a esteira comutadora de segurança PSENmat com detecção de localização e o comando PSS67 PLC, o primeiro comando CLP seguro com tipo de proteção IP67.

Sistemas de sensores dinâmicos para maior produtividade e ergonomia

Um dos destaques deste ano é a nova esteira comutadora de segurança PSENmat que possibilita novos conceitos de máquinas pela detecção de localização integrada. Dessa forma, o operador pode, por exemplo, trabalhar com as mãos livres, pois a esteira comutadora de segurança dispõe de comutadores integrados e virtuais nas áreas marcadas do tapete. Assim, a PSENmat reúne o monitoramento seguro de áreas com a operação de máquinas e instalações: em um único sensor.

O novo scanner de segurança a laser PSENscan é apropriado para o monitoramento de campo bidimensional. Com o PSENscan, você protege não apenas o acesso à área de perigo, mas também o espaço traseiro. O religamento indesejado da máquina será impedido enquanto houver pessoas na região de perigo. Os sistemas de transporte sem condutor (FTS) fazem a proteção usando apenas dois scanners de segurança a laser. Os scanners a laser 2D detectam objetos no trajeto do veículo e produzem uma frenagem do FTS em tempo hábil.

PSS67 PLC: automatização fora do armário de distribuição

Com o comando IP67 PSS67 PLC, a Pilz disponibiliza o primeiro comando CLP com tipo de proteção IP67. Como a eletrônica do módulo é totalmente encapsulada, o comando é muito robusto do ponto de vista mecânico e pode ser montado diretamente na máquina. Desse modo, as despesas com cabeamento são muito menores em relação a sistemas baseados em armários de distribuição. Além disso, você pode implementar instalações modulares de forma mais flexível.

Visite a Pilz na SPS 2017!

De 28 a 30/11/2017, em Nurembergue, apresentamos essas e muitas outras novidades nas áreas de sistemas de sensores, tecnologia de comando e acionamento, bem como softwares e serviços.

Ficou curioso? Visite-nos no Pavilhão 9, Estande 370. Aguardamos a sua visita!

Mais informações:

Novidades