Brasil | português

24 de ago de 2017

A produção do futuro: assim, você reage de forma eficiente ao desejo do cliente

O sistema de automação PSS 4000 permite conceitos de automação individuais, potentes e estruturados modularmente. Uma novidade da versão 16 do software de engenharia PAS4000 facilita ainda mais a padronização das máquinas modulares.

O sistema de automação PSS 4000 é a resposta para a produção flexível e modular do futuro. Graças ao seu software de engenharia PAS4000 simples e inteligente, os fabricantes de instalações podem reagir de forma rápida e flexível às condições de mercado em constante mudança e realizar as adaptações necessárias nas capacidades dos módulos. Com componentes sob medida para as suas necessidades, é possível fazer mudanças rápidas e criar procedimentos de produção flexíveis. O sistema de automação disponibiliza as instalações pelo ciclo de vida completo, além de dar suporte às soluções da Indústria 4.0.


Produção individual para o cliente sem deixar de ser econômica

Você, como fabricante de instalações, gostaria de criar produtos individuais para o cliente sem deixar a economia de lado? Nesse caso, é importante saber gerenciar com eficiência diversas variantes. Somente assim você permitirá que suas linhas de produção tenham uma alta disponibilidade. Uma novidade da versão 16 do software de engenharia PAS4000 do sistema de automação PSS 4000 facilita ainda mais a padronização das máquinas modulares.


Padronização mais fácil das máquinas modulares

Transformamos o controle da configuração por parâmetros de aplicação em componentes orientados à segurança. Desse modo, é possível implementar conceitos de segurança de máquinas com diversas variantes ou diferentes módulos funcionais de forma simples. Na inicialização do sistema, os parâmetros de aplicação comunicam ao controle qual hardware está disponível na variante (de máquina) selecionada e qual variante do programa precisa ser utilizada.

Assim, é possível criar um único programa PAS com todas as variantes possíveis e selecionar a variante estrutural correspondente durante a colocação em funcionamento. Desse modo, os fabricantes de instalações conseguem aproveitar melhor a produção e otimizar os processos de produção.


Configuração descomplicada das variantes

Você pode executar alterações na instalação conforme o projeto, sem precisar adaptar o programa do usuário. Se uma instalação precisar ser disponibilizada em outra variante, basta alterar os parâmetros de aplicação correspondentes. Desse modo, só será preciso criar o projeto uma vez para todas as variantes da família da instalação.

A grande vantagem: você pode usar um projeto recebido uma vez para diversas variantes. A soma de verificação do projeto permanece inalterada. Todos os parâmetros de aplicação que ativam as funções individuais de cada variante estão contidos em uma soma de verificação própria. Dessa forma, com uma visualização rápida, fica evidente que somente os valores para os parâmetros de aplicação foram alterados, não para o projeto em si.


Outras informações:

Software de engenharia PAS4000