Brasil | português

7 de out de 2016

Deloro Wear Solutions aposta na tecnologia de acionamento da Pilz

Desde o conceito de acionamento e de controle, até a colocação em operação da máquina: Descubra mais sobre nossa aplicação para a Deloro Wear Solutions GmbH!

Consultoria ideal para instalações com eixos verticais

Para proteger instalações de soldagem XYZ, a Deloro Wear Solutions GmbH, um dos fabricantes mundiais mais importantes de ferramentas de metal duro e de soluções para proteção contra desgastes, optou por uma solução da Pilz.

A solução abrange os seguintes serviços:

  • Consultoria para o conceito de acionamento e comando seguro
  • Proteção do eixo vertical
  • Execução da avaliação de riscos
  • Adequação ao conceito de operação completo
  • Seleção e programação dos sistemas e componentes
  • Colocação em funcionamento da máquina


Monitoramento seguro de movimento em eixos verticais

O foco da solução consiste do Sistema de Controle de Movimentos PMCprimo DriveP em combinação com o Sistema de controle PSSuniversal multi. O sistema de controle PMCprimo DriveP, como comando de hierarquia superior, controla e monitora tanto os processos de segurança como os de comando da máquina. Nesse caso, o sistema de acionamento regula até dez eixos verticais e horizontais.

As funções Safe Motion, tais como as funções de segurança SSR (faixa de velocidade segura), SLS (velocidade limitada segura), SBC (acionamento do freio seguro), SBT (teste de freio seguro) bem como parada segura SS1 e SS2 cumprem, em sua aplicação, as mais rigorosas exigências de segurança até o nível de desempenho PL e. Elas são realizadas diretamente no acionamento. A proteção do eixo vertical é atendida pela combinação da parada de operação segura, através do acionamento de dois freios, inclusive teste de freio seguro.


Aumentar a produtividade graças ao "teach-in" seguro

Adicionalmente, a disponibilidade da máquina aumentou consideravelmente com ajuda do "processo de teach-in". Quando o contorno do perfil soldado é calculado a partir dos pontos de teach-in e a seguir percorrido, o processo de teach-in pode ser realizado com a velocidade reduzida segura SLS com a porta aberta. O operador pode observar perfeitamente o processo – o tempo de preparação é reduzido a um mínimo.

PMCprimo DriveP é apoiado pelo comando configurável PSSuniversal multi no sistema de automação PSS 4000. Na instalação de PTA, este comando monitora as funções de segurança, tais como a parada de emergência ou a operação automática ou de preparação. Além da unidade de controle e de acionamento, a máquina de soldagem completa também é monitorada pelo nosso sistema de sensores seguro PSEN em portas giratórias e corrediças. O terminal de operação PMI também é utilizado para o diagnóstico seguro.


Visite-nos na Feira Motek 2016!

Teremos prazer em orientá-lo individualmente sobre nossas soluções de acionamento. Viste-nos na feira Motek, de 10 a 13 de outubro de 2016. Você encontra nossos especialistas no pavilhão 8, estande 8410. Ficaremos felizes com sua visita!


Mais informações:

Resumo das soluções de acionamento Pilz

Deloro Wear Solutions aposta na tecnologia de acionamento da Pilz