Brasil | português

11 de jul de 2016

Aproveitar as vantagens da conversão para uma técnica de servoacionamento segura

Descubra porque a Schunk Hoffmann Carbon Technology aposta nos servoacionamentos da Pilz.

A Schunk Hoffmann Carbon Technology é um fabricante líder na área de carvão para motores de partida e bombas de combustível para a indústria automobilística. Depois da mudança de uma prensa hidráulica para uma prensa elétrica com servo-espiral, havia problemas constantes. Aparentemente, os curtos-circuitos sobre o platinado do regulador do acionamento utilizado na época não suportavam o pó de carvão.  


Simples – integrável em qualquer ambiente

A solução foi a utilização de servoamplificadores PMCprotego D, que executam o acionamento seguro também em condições ambientais contendo pó de carvão – graças ao revestimento especial do platinado. A integração de motores externos não representa problema algum para os servoamplificadores. Eles conseguem operar praticamente com qualquer sensor disponível no mercado. "A mudança da primeira prensa para o novo regulador do acionamento funcionou perfeitamente", relembra Dietmar Loidl. "Em pouco tempo o motor estava regulado, os especialistas da Pilz estavam muito bem treinados nesse assunto."


Seguro – Safe Motion PL e com cada Feedback

Por meio de um cartão de segurança encaixável e individualmente configurável, todas as funções de segurança podem ser integradas nos servoamplificadores. No caso do exemplo: STO, SS1, SS2, SOS e SLS conforme IEC 61800-5-2. As funções de segurança podem ser implementadas sem lacunas e independentemente do tipo de sensor.


Eficiência energética – graças às funções Safe Motion

A Pilz desenvolveu uma rampa de parada de emergência para esta aplicação. Ela permite a frenagem do motor dentro de 50 ms para zero, mesmo na rotação máxima de 1.400 rpm. Desse modo, a solicitação da Schunk Hoffmann foi atendida: frear a prensa de modo rápido e seguro, apesar dos altos valores do ciclo. O armazenamento e o reaproveitamento da energia de frenagem reduzem consideravelmente a demanda da energia de pico da máquina, graças ao acumulador de energia.


Mais informações:

Solução Safe Motion