Brasil | português

11 de mar de 2016

Retrofit de prensas com tecnologia de servoacionamento segura PMC

Com a solução Safe Motion, a Sona BLW Präzisionsschmiede reduziu os seus custos com investimentos e atingiu um grande aumento da produtividade.

A Sona BLW Präzisionsschmiede GmbH de Remscheid está produzindo peças pelo processo de forjamento de precisão em ciclo rápido de prensas automatizadas. Fazem parte, por exemplo, rodas dentadas para engrenagens utilizadas na indústria automobilística. Agora, como retrofit das prensas, a empresa está atingindo uma produtividade aumentada com simultâneo aumento da qualidade.
 

Mais produtividade e estabilidade de processo graças a funções Safe Motion

Durante a preparação e na manutenção de máquinas, muitas vezes os movimentos só podem ser realizados de modo lento e limitado, a fim de não colocar os operadores em perigo. Para isso, a norma EN 61800-5-2 define as funções necessárias para os procedimentos de movimentação seguros, ou seja, para Safe Motion. Desse modo, por exemplo, a preparação, pode ser realizada de modo simples graças às funções “velocidade com limitação segura” e “Direção de movimento seguro”. A função “Dimensão do passo com limitação segura” protege o operador contra movimentos de alimentação descontrolados durante a alimentação de material. Graças à função “Teste de frenagem seguro”, as tarefas de manutenção podem ser executadas de modo rápido e sem perigo. Pela combinação dos motores existentes na prensa em conjunto com os servoamplificadores PMCprotego DS, algumas funções foram aperfeiçoadas, como, por exemplo, a “velocidade com redução segura”.


Retrofit sem troca de motor

A troca de motores e engrenagens tornou-se desnecessária e, assim, os custos com investimentos puderam ser mantidos em níveis bem baixos. A função "Parada 2 segura" com rampa de frenagem permite uma parada rápida quando uma porta é aberta, sem que os acionamentos sejam desligados. Visto que a tensão do circuito intermediário dos servoamplificadores não precisa mais ser desligada depois da conversão, o tempo de vida útil foi aumentado e atingido um reinício de operação muito rápido com o mínimo de refugos.


Mais informações:

Tecnologia de servoacionamento e funções Safe Motion
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
;