Adequação exata da estrutura do controle à sua aplicação – descubra mais sobre nosso novo destaque da família PNOZmulti2!
10 de fev de 2016
Sistemas de controle configuráveis PNOZmulti 2 – nova base PNOZ m B1
O PNOZmulti 2 é um sistema de controle configurável aberto, utilizado de modo flexível e em diferentes ramos, independentemente do comando de hierarquia superior da instalação. A nova base PNOZ m B1 dispõe de novidades interessantes – informe-se agora para poder aproveitar esta vantagem também em sua instalação!
Por que PNOZ m B1? Essas são as novidades!
Pela primeira vez não existem entradas e saídas no aparelho. Uma granulação ainda mais fina, com base no uso de módulos de ampliação disponíveis, permite uma adequação exata da estrutura do controle à respectiva aplicação. Como usuário, você pagará somente por aquilo de que realmente necessita.
PNOZ m B1 pode ser utilizado a partir da versão 10 da ferramenta de software PNOZmulti Configurator. Com o PNOZ m B1, são possíveis projetos bem maiores com até 1024 linhas de conexão. A nova memória USB permite salvar mais projetos. Duas interfaces Ethernet integradas economizam custos, já que não é necessário conectar um módulo de ampliação ETH. Um display iluminado permite um diagnóstico confortável.
Suas vantagens em um piscar de olhos:
- Projetos de maior porte: até 1.024 linhas de conexão com PNOZ m B1 a partir da nova versão 10 do PNOZmulti Configurator
- Custos sob medida: adequação exata à aplicação pelo uso de módulos de ampliação, sem entradas e saídas na base
- Curtos tempos de parada e alta disponibilidade da máquina: interfaces Ethernet integradas e conexão a todos os sistemas de barramento de dados possíveis através de módulos correspondentes
- Diagnóstico confortável: display iluminado
- Aplicação flexível: vários projetos podem ser salvos em um dispositivo USB
- Segurança máxima: conforme a aplicação, até PL e SIL CL 3
Você está seguro com a aplicação dos sistemas de controle configuráveis PNOZmulti 2 – o padrão de segurança mundial para todos os tipos de máquina. Descubra agora mais coisas sobre nossa nova família de produtos PNOZmulti 2!
Mais informações:
Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil
Telefone: +55 11 4126-7290
Email: pilz@pilz.com.br