Brasil | português

13 de out de 2015

PITmode no kit de inicialização atraente

Já está disponível: um kit para colocação em operação imediata da chave seletora do modo de operação PITmode.

A chave seletora do modo de operação PITmode já está disponível como conjunto de inicialização. Em um único conjunto, você encontra tudo o que precisa para colocar o PITmode imediatamente em operação. Além de uma PITmode com pictogramas para máquinas-ferramenta, também fazem parte do conjunto uma chave transponder para cada um dos modos de operação de um a quatro, uma chave transponder para o modo de operação oculto “Serviço”, um conjunto de bornes de mola e parafusos de fixação. Com uma chave de fenda com bits diferentes, o PITmode pode ser instalado e colocado em operação imediatamente.


Duas funções em um aparelho compacto

A chave seletora de modo operacional PITmode oferece duas funções em um aparelho compacto: a seleção segura de modos de operação e a autorização de acesso na máquina. cada operador obtém as liberações na máquina adequadas às suas atribuições através da chave transponder. Por meio do número de identificação, são atribuídas autorizações no controle da máquina que controlam o acesso. A PITmode pode ser aplicada em máquinas e instalações, nas quais utilizam-se diversos processos de comando e modos operacionais. Ela está disponível com teclas opcionalmente com / sem pictogramas para máquinas-ferramenta.


Resumo de suas vantagens

  • Registro rápido e leitura clara do modo operacional selecionado, bem como nível de autorização através de exibição em LED.
  • Alta segurança, pois a proteção contra burla é aumentada pela chave transponder RFID.
  • Longa vida útil através do princípio fotoelétrico (sem manutenção e sem desgaste).
  • Economia de espaço pela combinação de chave seletora de modo operacional e autorização de acesso em um único aparelho.


Mais informações:

Encomendar o kit de inicialização

Interruptor de modo de operação PITmode

PITmode no kit de inicialização atraente