Brasil | português

9 de set de 2015

Plataforma de software PAS4000 agora com interface API

Uma simplificação para os usuários que precisam projetar os comandos com base em processos automatizados fora do PAS4000

Com a plataforma do software- PAS4000 é possível configurar e programar facilmente no sistema de automação PSS 4000 os comandos PSSuniversal PLC e PSSuniversal multi com o editor de programa gráfico PASmulti ou os idiomas de programação IL, STL e LD de acordo com EN/IEC 61131-3.


A API possibilita a conexão de programas de aplicação externos ao PAS4000

Agora a Pilz também oferece uma interface para programas de aplicação externos (API - application programming interface) dentro do PAS4000. Uma simplificação para os usuários que precisam projetar os comandos com base em processos automatizados, por exemplo, no Excel. Com ajuda da API, o Excel consegue, por exemplo, criar um código de comando automaticamente para o PAS4000. Isso pode economizar tempo no processo de engenharia, principalmente ao construir diversos projetos similares. As funções predefinidas podem ser transmitidas com rapidez e eficiência para a interface e podem ser aplicadas no projeto de comando sem precisar inseri-las manualmente com um editor.
 

Inúmeras ações possíveis pela API

Com a API é possível a criação de projeto, a programação de módulos com acesso à biblioteca, a configuração do hardware e o mapeamento das variáveis do processo e do sistema (interno e externo). Também podem ser criadas e configuradas as conexões de IP. As outras etapas necessárias para completar um projeto, por exemplo, a conexão, o carregamento dos comandos, o licenciamento e a verificação das funções, são realizadas como sempre no PAS4000.

Como o sistema de automação PSS 4000 consegue criar projetos para a automação e para a segurança, com a API também é possível criar funções de segurança de modo eficiente.
 

Informações adicionais na ajuda online do PAS4000

Em "API para PAS4000", na ajuda online da plataforma de software PAS4000, os usuários conseguem se informar sobre quais ações também são possíveis com a API e quais comandos são necessários para estas ações.


Mais informações:

Software PAS4000

Sistema de automação PSS 4000

Plataforma de software PAS4000 agora com interface API