Brasil | português

8 de jun de 2016

Direito e normas na Austrália

Segurança em nível mundial para máquinas e instalações.

Na Austrália, o projeto e a implementação de leis de segurança estão submetidos aos Estados e territórios. Entretanto, as leis individuais para segurança industrial e suas exigências são orientadas de modo muito semelhante entre si. A respectiva legislação se orienta pelo “Work Health and Safety Act”. Nele estão definidas as obrigações e os deveres de cuidados com pessoas das mais variadas responsabilidades. São classificadas sob a legislação estatal OHS inúmeras prescrições e regras de procedimentos para as diferentes áreas de segurança.


Regras de processo como padrão de jurisprudência

De modo geral, as regras de procedimentos não são de obrigação legal. Porém, no respectivo sistema jurídico, recorre-se a elas como padrão para avaliação das medidas de estruturação segura do local de trabalho. Por esta razão, a inobservância pode ter consequências muito graves.


Normas de obrigação legal?

Nas prescrições, muitas vezes é feita referência às normas australianas elaboradas por uma organização independente denominada “Standard Australia”. Porém, as normas australianas não são de obrigação legal, a não ser algumas exceções a serem consideradas. Também a estas os tribunais recorrem muitas vezes quando se trata de avaliar se foram tomadas medidas suficientes para reduzir os riscos.


Norma mais relevante

Uma das normas mais importantes para a segurança de máquinas na Austrália é a AS4024.1. O cumprimento não está prescrito, porém representa um recurso excelente para a defesa em obrigações com cuidados, no caso de queixas devido à negligência. Por outro lado, a inobservância pode ter consequências legais significativas.


Muitas normas australianas se baseiam em normas internacionais

No interesse de uma orientação internacional, a Standards Australia acompanha a política oficial no interesse de adotar, sempre que possível, normas internacionais ISO ou IEC. Ao contrário disso, as normas americanas (normas ANSI) raramente correspondem às normas australianas, ISO ou EN e, na Austrália, são de pouca importância.


Mais informações:

Livro técnico sobre normas relativas à segurança funcional

Serviços da Pilz

Direito e normas na Austrália