Brasil | português

28 de mai de 2015

Alteração da norma IEC/EN 61496-1

A adequação da norma IEC/EN 61496-1 resulta em uma padronização do Safety Integrity Level e do Performance-Level.

As possibilidades de aplicação das diversas classes de tipo de dispositivos de proteção com ação sem contato (BWS) até agora não estavam claras, em relação ao Safety Integrity Level (SIL - conforme IEC 62061) e o Performance-Level (PL - conforme ISO 13849).


A IEC/EN 61496 tornou-se obrigatória em 10 de maio de 2015

Atualmente, a IEC/EN 61496 "Segurança de máquinas – Dispositivos de proteção com ação sem contato – Parte 1: Exigências e verificações gerais" foi revisada, para atribuir pela primeira vez as classes de tipo do respectivo SIL e PL. Esse contexto entre as classes de tipo de BWS e SIL/PL apresenta-se conforme a seguir:

Utilizáveis em aplicações conforme
Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

EN ISO 13849-1

 

PL c

PL d

PL e

EN/IEC 62061  

SIL 1 e
SIL CL 1

SIL 2 e
SIL CL 2
SIL 3 e
SIL CL 3

 

Mais informações:

Artigos com informações detalhadas para IEC/EN 61496-1

Barreiras de luz da Pilz