Brasil | português

19 de jun de 2015

Passo-a-passo para uma máquina segura (3)

Integração de sistema e avaliação subsequente: Leia agora a terceira parte de nossa série.

Todas as informações sobre o seu percurso para uma máquina segura podem ser encontradas em nossa série sobre o tema "Passo-a-passo para uma máquina segura". A parte 3 trata dos temas de integração de sistema e avaliação subsequente.
 

Etapa 5: A integração do sistema

Com os conhecimentos adquiridos na avaliação de risco e no conceito de segurança, são definidas as medidas de segurança selecionadas. Isso compreende os seguintes temas:

  • Trabalho em conjunto e escolha dos fornecedores adequados
  • Aquisição de componentes e implementação de soluções de sistema
  • Projeto de comandos e criação de interfaces de visualização
  • Instalação elétrica de máquinas e instalações
  • Provisão de medidas de segurança mecânica e componentes hidráulicos
  • Verificação e construção de armários de distribuição
  • Ações de treinamento para operadores da máquina e pessoal de manutenção
     

Etapa 6: Análise subsequente da avaliação de risco

Com base na análise subsequente da avaliação de risco das etapas anteriores, reflete-se novamente: As medidas de proteção estão definidas corretamente? A segurança, em relação ao comando da máquina, foi corretamente concebida e definida, de acordo com as determinações de segurança? Uma validação é essencial para a comprovação de que as máquinas são seguras. Também fazem parte da avaliação subsequente a realização de um teste de funcionamento e a simulação de erro do sistema de segurança e também medições diferentes (condutor de proteção, emissão de ruídos etc.). Os resultados determinados devem ser registrados e documentados.

A sequência continua… Você poderá ler, a seguir, a quarta e última parte do tema do manual de operação e da certificação CE.
 

Outras informações:

Parte 1 da série: Avaliação de risco e conceito de segurança
Parte 2 da série: Projeto de segurança e escolha dos componentes de segurança
Integração de sistema
Validação

Passo-a-passo para uma máquina segura: Integração de sistema e análise subsequente da avaliação de risco