Brasil | português

19 de dez de 2014

Que passos devem ser observados na avaliação de risco e na redução de riscos?

Clareza e objetividade - todas as informações em nosso fluxograma.

O caminho das máquinas para a função de segurança até sua avaliação em uma ferramenta de avaliação adequada é complexo, porém solucionável. Como recurso auxiliar, nós criamos para você o fluxograma "Segurança funcional com EN ISO 12100, 13849-1 e EN/IEC 62061".
 

Passo-a-passo para a redução de riscos

O fluxograma descreve resumidamente que passos devem ser observados na avaliação de risco e na redução de riscos das máquinas. Além disso, explica-se como as funções de segurança podem ser avaliadas e verificadas com EN ISO 12100, 13849-1 e EN/IEC 62061.

Faça agora o download gratuitamente!

 

Outras informações: