Brasil | português

5 de nov de 2014

A nova norma IEC/ISO 17305

Quais efeitos terá a união das normas EN ISO 13849 e IEC 62061 no setor de segurança de máquinas?

A Norma IEC ISO 17305 é planejada como união das normas EN ISO 13849 e IEC 62061. A nova IEC ISO 17305 descreverá no futuro tanto a segurança funcional de máquinas e instalações como também medidas ou etapas, que devem ser observadas durante o processo.
 

IEC/ISO 17305 deve entrar em vigor a partir de 2016

A data de introdução da IEC ISO 17305 é no ano de 2016, com um prazo de transição de 2 anos. Esta incorporação será válida no mundo todo. O objetivo é padronização e simplificação. Isso poderá ser atingido, entre outros motivos, por que as normas válidas paralelamente no momento, EN ISO 13849 e IEC 62061, podem ser completamente substituídas. No futuro deverá existir apenas a IEC ISO 17305.
 

O primeiro projeto de comitê interno para a IEC/ISO 17305 já acontece este ano.

O primeiro projeto de comitê interno para a IEC ISO 17305 está planejado para até o final do ano de 2014. A Pilz está representada com um grupo de especialistas no grêmio respectivo e em alguns grupos de trabalho e irá participar de maneira significativa no desenvolvimento no sentido de construção de máquinas e instalações. Na união para a IEC ISO 17305, apoiamos uma abordagem que seja a mais viável possível.
 

Desenvolvimentos atuais em primeira mão para a criação das normas

No momento ainda não foram tomadas decisões finais em relação ao conteúdo da IEC ISO 17305. Assim que a norma for publicada oficialmente, iremos comunicar afirmações, avaliações e dicas práticas para a aplicação da IEC ISO 17305.
 

Outras informações:

Artigo de enciclopédia sobre a IEC ISO 17305

Serviços da Pilz