Brasil | português

29 de out de 2014

PSS 4000: Segurança global de máquinas com sistema

Graças às novas funções, o sistema de automação PSS 4000 pode ser utilizado internacionalmente e independentemente da máquinas.

Mercados diferentes têm requisitos diferentes para sistemas de automação. Assim, diversos editores e protocolos de comunicação são distribuídos, do ponto de vista regional. O Sistema de automação PSS 4000 é perfeitamente adequado para esses requisitos, através de uma diversidade de funções e características.


Versátil e flexível para uma utilização independente da máquina

Os comandos do sistema de automação PSS 4000 podem ser integrados em diversas arquiteturas de automação. Assim, os hardware podem se comunicar através de Ethernet/IP, EtherCAT, CANopen, Modbus TCP e Profibus-DP. Isso faz com que a utilização independente da máquina seja realizada sem problemas.


Diversos editores para funções de segurança e automação

Dentro das linguagens de programação existe uma grande liberdade de escolha devido aos diversos editores. Assim, com os editores PAS LD (diagrama de contatos), PAS STL (texto estruturado) e PAS IL (lista de instruções) são disponibilizados diversos editores para a programação PLC conforme EN/IEC 61131-3 e, com o PASmulti, para a configuração de funções de segurança e automação


Utilização internacional também no seu idioma

O trabalho no idioma materno facilita ainda o entendimento e o manuseio do software. Assim, agora estão disponíveis o idioma do menu, os menus de ajuda, o suporte de instalação, o manual de segurança e a descrição do sistema em oito idiomas diferentes (alemão, inglês, italiano, chinês, espanhol, francês, japonês, português).

O sistema de automação PSS 4000 pode ser utilizado independentemente do país, setor e aplicação: completo e simples!


Outras informações:

Sistema de automação PSS 4000