Brasil | português

30 de set de 2014

Diversos aspectos de aplicação - servomotores PMCtendo SZ

Devido às novas dimensões construtivas, agora o PMCtendo SZ pode ser utilizado em muitas outras aplicações.

Com os servomotores PMCtendo SZ, existe à sua disposição uma família de servomotores com diversos aspectos de aplicação e eficientes em termos energéticos. Este foi expandido em duas novas dimensões construtivas, PMCtendo SZ 3 e PMCtendo SZ 8. A partir de agora, escolha o motor correto para a sua aplicação individual, dentre cinco diferentes dimensões construtivas.


Flexível devido a diferentes opções de utilização

Não importa se a ênfase está na medida construtiva, na dinâmica, na capacidade de regulagem ou nos sistemas de feedback, com os servomotores da Pilz você sempre fará a escolha certa. Com isso, o rendimento necessário do motor pode ser obtido graças aos diferentes comprimentos de instalação e das dimensões construtivas do motor, com formato menor e um diâmetro um pouco maior ou com formato maior e um diâmetro menor.

O servomotor é adequado para aplicações com rotações que se alteram frequentemente. Com exceção da dimensão construtiva 3 (refrigeração convencional), todos os motores podem ser obtidos nas 3 variantes de refrigeração: refrigeração convencional, refrigeração à água e com ventilação forçada.

É com satisfação que nós iremos lhe respaldar na concepção do acionamento e na definição do trem de força.


Suas vantagens em um piscar de olhos:

  • Alta qualidade de processo, devido ao comportamento sincronizado e preciso com base em um menor torque de travamento
  • Solução com eficiência de energia, devido ao comprimento de construção extremamente curto com alta densidade de energia
  • Fácil manuseio devido à rápida montagem com parafuso de fechamento rápido (Speedtec / Springtec)
  • Aspectos flexíveis de aplicação devido a diferentes dimensões construtivas, rotações e variantes de refrigeração
  • A mais alta qualidade de regulagem e exatidão de posicionamento devido a sistemas de sensores de valor absoluto de alta resolução


Mais informações:

Servomotores PMCtendo SZ

Servomotores com novas dimensões construtivas