Brasil | português

Automação do futuro: Para onde é a viagem?

Automação

Quais são os temas que ocuparão um papel importante para a automação nos próximos anos? O que uma empresa deve fazer para que se conserve como uma impulsora de inovações e uma pioneira para novas tecnologias? O que se altera nos perfis profissionais dos automatizadores de amanhã?

Essas perguntas norteiam a Pilz em seu trabalho diário. Temas como gestão de inovações, digitalização e robótica estão no foco principal. Já hoje nos dedicamos intensamente aos assuntos ligados à estruturação da automação no futuro.

 

A inovação é nosso DNA

A Pilz se aperfeiçoou constantemente: desde a fábrica de vidros a sopro, passando por fabricante de temporizadores baseados em transistores, até fornecedor de automação segura. Com produtos, tais como o primeiro dispositivo de comutação de desligamento de emergência PNOZ, escrevemos a história na indústria.

A automação do futuro requer novos conceitos, produtos e soluções. Por isso, ampliamos constantemente as nossas capacidades também na área da gestão de inovações. Levar ideias inovadoras, tornando-as habilitadas para o mercado e a indústria: isso é o que a Pilz representa, pois a força inovadora está firmemente ancorada no nosso DNA.

Sala de teste CEM

A robótica é o futuro!

Robótica

Um fábrica sem robôs? Isso é praticamente impensável na fábrica inteligente do futuro. O número de sistemas autônomos e robôs continuará aumentando. É uma reação a ciclos conjunturais acelerados. Em todas as áreas de fabricação, é necessário produzir de modo flexível e ocupar-se com as necessidades individuais do cliente.

Quanto mais estreito for o trabalho entre homem e robô, mais altas são também as exigências de segurança. Como homem e robô podem trabalhar em cooperação? Esse é um tema ao qual nos dedicamos de modo especial. Estamos dando suporte aos nossos clientes a caminho da aplicação robótica segura, oferecendo serviços, componentes e treinamentos sobre segurança em robótica.

Mas, qual será o papel do sistema de sensores na robótica do futuro? Como os dados de robôs, em tempo real e registrados por sensores, podem ser utilizados para uma análise mais profunda? Além da proteção do operador (Safety), qual será o papel da proteção da aplicação contra acessos externos não autorizados (Security)? Futuramente, a Pilz vai se dedicar de modo mais intenso a esses temas.

Automação 4.0 na fábrica inteligente

Máquinas interconectadas, componentes descentralizados inteligentes, produção modular: essas palavras-chave designam diversos aspectos da Indústria 4.0. Também a Pilz se dedica à questão sobre como será a automação da produção amanhã.

Com o nosso sistema de automação PSS 4000, já interconectamos atualmente vários controladores entre si, sendo que cada um deles opera de modo autárquico. Graças à sua plataforma de software central, os usuários dispõem de vista geral sobre todos os controladores. Essa preparação Multi-Master será padrão na fábrica do futuro em quase todos os sistemas. Os módulos funcionais baseados na nuvem serão complementados com novos serviços. Desse modo, tornamos possível que os módulos enviem sinais de modo autônomo e a instalação de produção possa solicitar novo fornecimento de materiais e, por decorrência, substituir os mesmos. Assim, pode-se economizar um tempo precioso na engenharia e no processo de produção.

Quais são as exigências que a Segurança em TI e a Política de privacidade estão colocando a si mesmos? Como devem ser as normas e padrões uniformizados necessários numa economia digitalizada? Pesquisamos essas perguntas em um trabalho de cooperação com nossos parceiros de pesquisa, como a SmartFactory KL, Arena 2036 e o Industrial Internet Consortium.

SmartFactory
Locais principais

Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil

Telefone: +55 11 4126-7290
Email: pilz@pilz.com.br

Contato Comercial

Telefone: 11 4942-7011
Email: vendas@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 96405-8165
Email: techsupport-br@pilz.com