Polska | polski

Sprzęt związany z bezpieczeństwem

Czy musi być wykonana bezpieczna ocena przełącznika wyboru trybu pracy?

Na podstawie dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz obowiązujących norm, przełącznik wyboru trybu pracy [OMSS] musi być zainstalowany zawsze wtedy, gdy maszyna może dysponować kilkoma trybami pracy i/lub sekwencjami sterowania wymagającymi różnego poziomu bezpieczeństwa.

Do OMSS odnoszą się poniższe minimalne wymagania:

  • Każde położenie przełącznika może jedynie uaktywnić jeden tryb pracy.
  • Uruchomienie samego OMSS może nie być wystarczające do włączenia instalacji, maszyny.
  • Wybrany tryb pracy musi być nadrzędny w stosunku do wszystkich innych funkcji sterowania instalacji/maszyny, z następującym wyjątkiem: wyłącznik awaryjny/usunięcie stanu awaryjnego

Bezpieczna ocena OMSS nie jest przedmiotem wyraźnej regulacji w dyrektywie maszynowej ani w obowiązujących normach. Wyjątek stanowią tu niektóre normy związane z produktami (normy typu C). Niemniej jednak wymaganie mówiące o tym, że: „każda pozycja przełącznika może uaktywniać tylko jeden tryb pracy” może być spełnione tylko przez bezpieczną ocenę przełącznika OMSS. Zgodnie z normą sterownikowi nie można przydzielić kategorii bezpieczeństwa ani też nie może on bezpiecznie oceniać przełącznika OMSS.