Bij het optreden van Pilz op de InnoTrans 2022 (van 20 t/m 23 september 2022 in Berlijn) staan digitale automatiseringsoplossingen voor een veilige spoorweginfrastructuur centraal. Een noviteit is de EULYNX-adapter, die het gebruik van de fabrikantonafhankelijke EULYNX-standaard in bestaande seinhuisjes mogelijk maakt. Daarnaast presenteert het automatiseringsbedrijf zijn dienstenaanbod voor de machineveiligheid, dat exploitanten en fabrikanten in de spoorwegsector ondersteunt bij de beveiliging van hun bedrijfsruimten.
Ostfildern, 11 aug. 2022
InnoTrans 2022: Pilz laat automatiseringsoplossingen voor de toekomst van het spoorvervoer zien - gewoon veilig digitaliseren
Op de InnoTrans laat Pilz zien hoe beheerders van spoorweginfrastructuur de kansen van digitalisering met automatiseringsoplossingen kunnen benutten. Zo biedt Pilz met open interfaces en gestandaardiseerde COTS-oplossingen (commercial off-the-shelf) een portfolio om propriëtaire toepassingen op te heffen. Het op de InnoTrans gepresenteerde aanbod omvat klassieke spoorwegtoepassingen zoals wisselbesturingen, interfaceoplossingen of spoorwegovergangen, maar ook industriegerelateerde spoorwegtoepassingen zoals de beveiliging van spoorwegbedrijfsterreinen.
Open spoorwegmarkten dankzij open communicatie
De EULYNX-adapter, die Pilz op de InnoTrans presenteert, laat zien hoe de toekomst van het spoor eruit kan zien. Het uitgesproken doel van het Europese EULYNX-project is de standaardisatie van de seinhuistechniek. In de EULYNX-standaard zetten zogenaamde object controllers de digitale besturingscommando's van seinhuisjes om in analoge signalen, bijvoorbeeld voor wissels. Met de EULYNX-adapter op basis van het automatiseringssysteem PSS 4000 worden bestaande seinhuisjes compatibel met object controllers. Door zijn openheid en compatibiliteit vormt de EULYNX-adapter een belangrijke bouwsteen voor het realiseren van de grensoverschrijdende en fabrikantoverkoepelende digitalisering in de beheer- en veiligheidstechniek.
Jan van der Heide, Business Development Manager Railway bij Pilz, vertelt tijdens de begeleidende Speakers' Corner hoe het pad van lokale, landspecifieke oplossingen naar een open spoorwegmarkt loopt. Zijn lezing "Van de object controller naar de grensoverschrijdende digitalisering van de spoorweginfrastructuur - hoe EULYNX uw ambities kan versnellen" vindt plaats op 21 september van 13.30 tot 14.30 uur.
Tijdens het VDB-dialoogforum op 23 september van 10.00 tot 12.00 uur in +palais.Berlin, hal 19, discussieert Michael Fohrer, adviseur van de business unit Rail bij Pilz, met andere branche-experts over het thema "Mobiliteit herdefiniëren: VDB-toekomstwerkplaats".
Service voor de veiligheid van installaties en de operationele veiligheid
Pilz breidt zijn automatiseringsaanbod uit met diensten zoals projectplanning en projectbeheer, programmering, documentatie en de ondersteuning bij het goedkeuringsproces. Alle diensten zijn speciaal afgestemd op de eisen van de spoorwegsector.
Als expert op het gebied van installatie- en machineveiligheid biedt Pilz al decennialang uitgebreide en op de individuele eisen van machinebouwers en -gebruikers afgestemde diensten voor de bescherming van mens, machine en milieu aan. De experts van Pilz leggen op de InnoTrans met behulp van een interactieve beurswand uit welke voordelen netwerkbeheerders en fabrikanten van spoorwegtechniek kunnen hebben van het thema machineveiligheid voor hun installaties en activiteiten.
Pilz presenteert zijn innovatieve oplossingen op de InnoTrans, de internationale vakbeurs voor verkeerstechniek, van 20 t/m 23 september 2022 in Berlijn (hal 27, stand 550).
Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl