Vraag: een machine uit 2005 wordt gereviseerd. Er is geen sprake van een wezenlijke verandering van de machine. De noodstopknop is nog, zoals in 2005 gebruikelijk was, voorzien van het opschrift "Nood uit". Moet dit nu in "Noodstop" worden veranderd?
Antwoord: aangezien er geen sprake is van een wezenlijke verandering, is het voldoende als de machine aan de destijds geldende normen en voorschriften voldoet.
Het is echter raadzaam om na te gaan of er door het huidige opschrift een gevaarlijke situatie kan ontstaan. Kan er bijvoorbeeld een gevaar door stroom (bijvoorbeeld hoogspanningstest) op de machine optreden waarbij het opschrift "Nood uit" iets anders dan de daadwerkelijke impact zou suggereren?
Mochten de kosten te overzien zijn, dan zou het raadzaam zijn om het opschrift te vervangen om aan de huidige wettelijke eisen te voldoen.
Laatste wijziging van het artikel: 20-08-2015 13:56
Auteur: Pilz GmbH & Co. KG
Revisie: 1.0